Finance

Digitalizacija: nove priložnosti za finančni sektor

Tehnologije, kot so blockchain in kriptovalute, finančnemu sektorju predstavljajo nove izzive, predvsem pa ponujajo nove priložnosti in možnosti za boljšo učinkovitost in večjo varnost. Rittal ima prave rešitve, ki izpolnjujejo zahteve o upravljanju podatkov in varnosti finančnih institucij.

Inovativne tehnologije in mobilne oblike komunikacije, ki zbirajo, prenašajo in vrednotijo ​​velike količine podatkov ter tako ustvarjajo nove strukture in procese, odpirajo finančnim institucijam velike možnosti za razširitev ponudbe in storitev. S spletnim bančništvom lahko stranke opravljajo svoje storitve kjer koli in kadar koli, za potrebe pravnih oseb pa digitalizacija v finančnem sektorju odpira nove možnosti za ukrepe in nova poslovna področja. Banke pridobivajo večji vpogled v denarne transakcije svojih poslovnih uporabnikov ter tako lažje nadzirajo kredite. Bančno tveganje se lahko zdaj bolje oceni, odvisno od posameznega primera. Banke veliko bolj neposredno sodelujejo v postopkih.

Razpoložljivost in varnost sta izjemno pomembni

Z novimi tehničnimi zmožnostmi se povečuje tudi razpoložljivost storitev. Bančni uporabniki pričakujejo, da bodo lahko opravljali svoje bančne posle v različnih prodajnih kanalih, pri čemer bi morala biti možna svobodna izbira želenega kanala, kanale pa bi bilo mogoče tudi poljubno spreminjati. S takšnim večkanalnim pristopom želijo vse kanale povezati na takšen način, da jih je mogoče kadar koli spreminjati, s čimer se ohrani zadovoljstvo strank ali pa se zaradi stalne razpoložljivosti zadovoljstvo celo poveča. Glede na izzive digitalizacije je večkanalna dostopnost zato ena najpomembnejših strateških odločitev v finančnem sektorju.

Eden od trendov, ki bo dolgoročno spremenil finančno industrijo, je blockchain. Ta nova tehnologija omogoča globalni register, ki nedvoumno dodeli lastništvo in s pomočjo katerega se vrednosti po potrebi prenesejo v nekaj sekundah. Pri plačilih, na primer, blockchain tehnologija omogoča popolnoma anonimne transakcije med uporabniki brez centralnega finančnega posrednika. Vse udeležene strani vsako transakcijo preverijo in dokumentirajo, kar preprečuje naknadne manipulacije. Čeprav so kriptovalute, kot je Bitcoin, v zadnjih letih povečale prepoznavnost blockchain tehnologije, ta ponuja tudi velik potencial in celo vrsto priložnosti v številnih drugih gospodarskih sektorjih. Na primer, blockchain se lahko uporablja v elektronskih sistemih trgovanja, kot je trgovanje izven uradnih ur. Nadaljnji razvoj blockchain tehnologije vključuje tudi tako imenovane pametne pogodbe. Bloki tukaj ne vsebujejo le preprostih finančnih transakcij, temveč tudi celotne pogodbe za vrednostne papirje, kot so delnice, obveznice, terminske pogodbe ali posojila.

Da bi banke in finančne institucije kar najbolje izkoristile te nove možnosti, potrebujejo najsodobnejšo infrastrukturo, ki zagotavlja visoko stopnjo razpoložljivosti in optimalno kibernetsko varnost. To je ključnega pomena, saj se s povečanjem potenciala za finančni sektor povečuje tudi število hekerjev. Varnost informacijske tehnologije bi morala po eni strani obvladati izzive digitalne preobrazbe, po drugi strani pa ustvariti trdne temelje za nadaljnji razvoj.

Universal-Investment: Data centre installed in record time

To meet new market requirements and reflect the asset management company’s dynamic growth, Universal-Investment created a new data centre at its site in Frankfurt in collaboration with project partner Canzler Ingenieure. The RiMatrix S from Rittal was selected for the modular data centre, which is a security room in itself, complete with a physical access control system. It also incorporates a protective shell that affords further protection against fire, water and smoke. In the event of a power outage, the UPS unit installed in RiMatrix S steps in first, before the in-house diesel generator starts to supply backup power to the entire building.

Digitalizacija

Digitalizacija ustvarja nove poslovne modele v industriji

Mrežno povezani in inteligentni sistemi: Digitalizacija vpliva na vse panoge.

Universal Investment

Podatkovni center v rekordnem času

Dinamična rast podjetja je spodbudila selitev družbe za upravljanje kapitala Universal-Investment na novo lokacijo. Med drugim naj bi na novi lokaciji v Frankfurtu na Majni zgradili nov podatkovni center – časovno najbolj kritično komponento projekta....