Att montera kabelrännor på exakt rätt höjd i skåpet – det låter ju inte så svårt. Tidigare var det dock inte helt ovanligt att upptäcka att skenorna förskjutits ett monteringshål åt ena eller andra hållet i två intilliggande skåp. Som tur är slipper medarbetarna på verkstaden vid Schaper Steuerungstechnik GmbH i Herford lösa den här typen av problem framöver. En enda liten viktig detalj på det nya VX25-skåpssystemet har löst det hela: Hålen är numrerade på de nya ramprofilerna så att montagepositionen kan anges exakt.
En av de största utmaningarna för de medelstora ställverksbyggarna var att lyckas bygga anläggningarna i tid och leverera dem på överenskommen tid. Möjligheten att bygga högkvalitativa anläggningar under tidspress är starkt beroende av att ha bästa möjliga komponenter och system att tillgå. Teknikerna från Schaper såg därför fram emot att få prova på Rittals nya VX25-skåpsystem för sina projekt. Detta första praktiska test gick ut på att bygga stora ställverksanläggningar på 30–40 meter.
Med hjälp av VX25 kan vi i många fall spara en hel del tid som lättar tidspressen en aning.
Färre delar
Rittals VX25-skåp är avsett för att öka effektiviteten, och när det används i realiteten hos Schaper blir det snabbt tydligt att systemet är framgångsrikt. En fördel som märks direkt är den enklare lagerhanteringen tack vare att systemet inte består av så många olika delar. Medarbetare både på centrallagret och de olika satellitlagren har redan upptäckt fördelarna. Eftersom det finns färre olika delar blir förväxlingar också mindre vanliga.
Smått är dessutom ofta besvärligare än stort: Alla skruvar för det nya systemet är Torx 30, och montören behöver aldrig fundera på om rätt bits sitter i skruvdragaren. ”Förut hade vi alltid två skruvdragare till hands för monteringen med olika bits, nu behöver vi bara en”, säger Nils Mentrup, teknisk chef hos Schaper.
Snabbare montage
VX25 förenklar monteringen på många sätt och det sparar också tid. Det är till exempel mycket enkelt att lyfta av skåpsdörrarna. Det nya systemet kräver inte att man plockar bort gångjärnspinnarna, vilket tidigare var nödvändigt. Hos Schaper brukar man alltid lyfta av dörrarna innan montering och kabeldragning påbörjas. Det underlättar mycket, i synnerhet när man ska dra kablar mellan flera skåp. ”Tidsbesparingen per dörr kan vara allt från en till flera minuter”, berättar Mentrup. För stora anläggningar kan det lätt handla om flera timmar. De nya skåpen är dessutom konstruerade för enmansmontage, något som också bidrar till en snabbare montering. En medarbetare kan till exempel montera ett bakstycke utan hjälp av en kollega. Det är bara att häkta fast bakstycket ovantill, sedan hänger det säkert på plats medan man sätter dit skruvarna. Visst handlar det bara om ett fåtal handgrepp, men kan kollegan får ändå tid över åt att göra annat.