Resíduos de plástico nos oceanos, microplásticos na água potável - embalagens de plástico são alvos de críticas. Por outro lado, o vidro é mais ecologicamente correto como um material de embalagem de alta qualidade que pode ser reciclado quase indefinidamente. Porém, para reduzir o alto consumo de energia e, consequentemente, também os custos na produção do vidro, os fabricantes devem aumentar a produtividade, eficiência e confiabilidade de seus processos. Para isto, eles usam as soluções de inspeção e monitoramento de processos da empresa de tecnologia XPAR Vision de Groningen, na Holanda. Na produção de vidro, as temperaturas extremas e a poeira onipresente são um grande desafio para os delicados sistemas de medição. Portanto, você precisa de uma infraestrutura de TI que possa suportar o calor extremo da produção de vidro. A XPAR Vision, portanto, entrega seus servidores, nos quais o software de análise de imagem é executado, para o cliente em armários TS-IT da Rittal, robustos e totalmente climatizados. O resfriamento do armário baseado no refrigerante Rittal Liquid Cooling Package (LCP) também garante resfriamento eficiente e com economia de espaço, mesmo nas condições mais adversas.
Tomamos uma decisão consciente em favor dos racks de TI da Rittal porque estes invólucros são imbatíveis, oferecem aos nossos clientes boa proteção IP55, garantem uma temperatura interna constante e são modularmente expansíveis, amigáveis ao usuário e fáceis de conectar.
Velocidade e precisão
Simplificando, uma fábrica de vidro consiste em uma zona quente e outra fria: Na produção “quente”, gotas de vidro incandescente são moldadas, enquanto na zona “fria” os produtos resfriados são verificados e embalados. Os sistemas convencionais de controle de qualidade tradicionalmente se limitam à extremidade fria do processo de produção. O sistema de controle de qualidade XPAR Vision, por outro lado, concentra-se na extremidade quente da produção de vidro. Isto significa que, pela primeira vez, os fatores determinantes de qualidade na zona quente também podem ser monitorados. Desta forma, o consumo de matéria-prima e energia pode ser reduzido consideravelmente se a variação e, portanto, a espessura do vidro for controlada na extremidade quente da fábrica. Porque o tamanho, a forma, a velocidade da gota do vidro, mas também o ângulo em que a gota do vidro cai no molde, influenciam significativamente a qualidade do produto final.
TI como o cérebro de um sistema de otimização
Uma câmera de alta velocidade registra como a gota de vidro cai no molde. Um programa de processamento de imagem analisa a queda da gota em 20 milissegundos. O software de análise XPAR processa os dados antes da próxima queda. Willy Rendering, Engenheiro de Software da XPAR Vision, explica: "Se nosso sistema detectar que a forma de uma gota de vidro está mudando, isto pode indicar que as calhas pelas quais a gota desliza precisam ser reparadas ou substituídas." O software de análise de imagem e o sistema de TI chamam a renderização de "o cérebro do sistema". Os armários TS-IT da Rittal oferecem proteção ideal para isto. É por isso que a XPAR oferece sua solução de monitoramento aos clientes junto com o rack TS IT da Rittal, incluindo refrigeração. Aqui, a solução é usada diretamente na produção.
Muito perto da ação
O sistema deve ser protegido da melhor forma possível do calor, poeira e influências físicas externas. Além disto, é importante para os fabricantes de vidro que o sistema seja pronto para o uso, escalonável e seguro. As combinações de sensores e tecnologia da informação são de importância crucial para o futuro da indústria pesada. Sob condições extremas de trabalho, máquinas controladas de forma inteligente podem aliviar as pessoas de parte do trabalho estressante.
Visão geral
- Projeto
- XPAR Vision
- Cidade
- Groningen, Holanda
- Setor
- IT-infrastructure
- Desafio
Sistemas de controle de qualidade em uso nas condições mais adversas
Proteção contra calor, poeira e influências físicas
- Solução
A solução de monitoramento é fornecida diretamente com o rack TS IT da Rittal e o módulo de resfriamento LCP
Proteção IP55 segura contra calor, poeira e influências físicas
Sistema pronto para o uso