Onde mais se pode economizar energia se o assunto eficiência energética tem sido o foco há anos? Os membros do grupo de trabalho “Recursos e Eficiência Energética” da Voith Turbo em Heidenheim também se perguntaram. Se o mais fácil já foi feito, a atenção se volta para os consumidores de energia supostamente menores. Os resultados da verificação de serviço e eficiência que a Rittal realizou na Voith Turbo foram ainda mais surpreendentes. Com a climatização dos painéis elétricos dos centros de processamento na produção, havia um grande potencial de eficiência com a conversão para os modernos aparelhos de refrigeração Blue e+ da Rittal.
Os resultados da checagem de eficiência foram muito surpreendentes para nós - não contávamos com isto.
Especificações ambiciosas
Sustentabilidade e eficiência de recursos são muito importantes para o Grupo Voith. A meta ambiciosa é uma economia de 20% em seis anos. Tanto o uso de energia e água, quanto a quantidade de resíduos gerados são regularmente registrados e avaliados. Ninguém nunca tinha dado muita bola para os dispositivos de refrigeração do painel elétrico.
Checagem de eficiência in loco
Quando se trata de eficiência energética de máquinas-ferramenta e centros de processamento, o foco principal costuma ser os acionamentos e unidades hidráulicas - a climatização do painel elétrico é frequentemente esquecida. O potencial está dormente aqui e pode ser facilmente aproveitado. A checagem de serviço e eficiência da Rittal mostra que os tempos de amortização para medidas de modernização também são muito curtos, em muitos casos. Na Voith Turbo, dois funcionários da Rittal examinaram cuidadosamente todas as máquinas-ferramentas e sua climatização do painel elétrico - havia 50 máquinas diferentes no total. Como resultado da checagem de serviço, o cliente recebe uma extensa documentação sobre o estado dos aparelhos de refrigeração. Uma recomendação sobre se faz sentido substituir o aparelho de refrigeração, qual aparelho é recomendado e quanta energia seria economizada, se ele fosse substituído, também está incluída. Na Voith Turbo em Heidenheim, a Rittal recomendou a substituição dos aparelhos de refrigeração em 21 máquinas-ferramenta. Dependendo dos requisitos de desempenho de resfriamento, os aparelhos de refrigeração Rittal da família Blue e ou Blue e+ são uma alternativa de baixo consumo de energia.
Conversão fácil
Parte das recomendações na documentação também é um cálculo de amortização que torna mais fácil tomar uma decisão de investimento. Surpreendente para os responsáveis da Voith Turbo: A conversão para a tecnologia de resfriamento com eficiência energética se paga, em média, após pouco mais de dois anos, porque a economia no consumo de energia e, portanto, nos custos de energia chega a 70 porcento. Portanto, a decisão foi tomada rapidamente. Novos aparelhos de refrigeração das séries Blue e+ e Blue e da Rittal foram instaladas em um total de 21 máquinas-ferramenta. A conversão ocorreu sem problemas, exceto por alguns pequenos ajustes. Devido à experiência positiva que a Voith Turbo teve em Heidenheim, as outras fábricas da empresa também mudarão para soluções de refrigeração com eficiência energética em suas máquinas-ferramentas.
Visão geral
- Projeto
- Voith Turbo GmbH & Co. KG
- Cidade
- Heidenheim, Alemanha
- Setor
- Machine-Building
- Desafio
- 20 porcento de economia de energia em seis anos como uma meta corporativa
- Solução
- Checagem de serviço e eficiência em 50 máquinas diferentes, seguida de documentação
- Troca de 21 aparelhos de refrigeração para Rittal Blue e ou Blue e+
- Amortização após aproximadamente dois anos