O sistema de abastecimento de água holandês é um dos maiores feitos de infraestrutura dos últimos tempos. E a rede de água subterrânea continua a se desenvolver, entre outras coisas, para compensar os impactos da mudança climática. Isto também se aplica para o sistema de abastecimento da companhia de água da Vitens. Nas províncias de Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland e Flevoland, 5,5 milhões de pessoas se beneficiam dos serviços da Vitens. A maior companhia de água da Holanda está "digitalizando" a rede para tornar o abastecimento de água potável ainda mais confiável. A Vitens acomoda os componentes para a coleta dos dados de medição necessários no resistente invólucro para uso externo da Rittal.
Os invólucros são indestrutíveis. Nós ainda utilizamos os invólucros de uso externo da Rittal, que foram instalados há 15 anos, pois eles nunca tiveram de ser substituídos. Eles são de fácil manutenção, resistentes à corrosão e dispõem de boa vedação. Resumindo: Não precisamos nos preocupar com eles.
Monitoramento e baixo consumo de energia
A companhia de água Vitens equipa com sensores uma parte de sua rede de água potável com 49.000 quilômetros de comprimento, que registram em tempo real o que acontece com a rede de fornecimento. Os componentes eletrônicos enviam os dados de medição, que os invólucros de uso externo coletaram, para um sistema. Este pode ser utilizado por meio de aplicativos web. Os potenciais de pressão da água nas várias áreas da rede também são documentados com precisão com este sistema. Assim, a Vitens pode enviar um técnico de serviço, antes que um cliente identifique problemas com o abastecimento de água potável. A Vitens está impressionada com os futuros efeitos de sinergia do sistema: menor consumo de energia, assim como um monitoramento ainda melhor da qualidade da água. Componentes eletrônicos são imprescindíveis quando se trata de monitorar os níveis da água e os potenciais de pressão. Para obter o melhor funcionamento possível da rede de fornecimento, a Vitens acomoda estes componentes já há décadas em invólucros de uso externo da Rittal feitos de alumínio.Hermeticamente fechado e leve
A depender dos requisitos funcionais, a Vitens utiliza invólucros de uso externo com parede dupla ou única. Os componentes instalados no invólucro são decisivos. Em todos os lugares onde vários cabos devem ser eficientemente distribuídos, pode-se utilizar o Rittal CS New Basic de parede única. Estes invólucros contêm, principalmente, componentes passivos de sistema, que exigem pouco da climatização. O teto ventilado assegura baixas variações de temperatura e impede a formação de condensação. Graças à proteção contra corrosão de alta qualidade, à alta classe de proteção até IP 55 e à versatilidade, o Rittal CS New Basic é o invólucro ideal para todas as aplicações com baixa dissipação de calor.
Requisitos funcionais
Os invólucros CS New Basic dispõem de uma sólida trava com três pontos e uma vedação de espuma de poliuretano. Uma vez que as vedações são integradas, os invólucros de uso externo são fechados hermeticamente - na parte inferior também, onde os cabos são introduzidos. Para a Vitens, é importante que as placas de flange sejam de alta qualidade, pois há um grande de risco de insetos se infiltrarem em volta da entrada do cabo. Em qualquer caso, isto deve ser evitado, caso contrário, podem ocorrer interferências. A vida útil dos invólucros da Rittal têm um efeito positivo sobre os custos de manutenção. Os invólucros estão disponíveis sob demanda e graças ao seu baixo peso são fáceis de transportar. Nos próximos anos, a Vitens quer continuar digitalizando a rede de água e, cada vez mais, os invólucros de uso externo serão substituídos pelos novos invólucros de uso externo da Rittal, que são adequados para proteger os componentes delicados da melhor maneira possível. Isto possibilita uma ampliação adicional do sistema de monitoramento. O resultado é uma rede inteligente, otimizada com o auxílio de milhares de sensores.
Visão geral
- Projeto
- Companhias de água Vitens
- Cidade
- Zwolle, Holanda
- Setor
- Infrastructure-Telecommunications
- Desafio
Proteção de componentes delicados, para dados de medição necessários, em invólucros de uso externo resistentes e duráveis
Ampliação do sistema de monitoramento para o abastecimento de água potável
- Solução
Invólucro Rittal CS New Basic de uso externo (alumínio), de fácil manutenção e resistente à corrosão, com baixo consumo de energia
Classe alta de proteção IP 55