Instalar os trilhos das saídas de cabos exatamente na altura certa no painel elétrico - isto parece uma tarefa simples. E, no entanto, várias vezes no passado, os trilhos de dois painéis elétricos próximos um do outro ficavam mal posicionados por uma grade de perfuração. Os funcionários da oficina da Schaper Steuerungstechnik GmbH em Herford agora podem ser poupados do retrabalho que era necessário. Um pequeno detalhe quase imperceptível no novo sistema de painel elétrico VX25 fornece uma solução aqui: A posição de montagem pode ser definida com precisão com os orifícios de contagem nos novos perfis de estrutura.
Em muitos casos, o VX25 economiza tempo, o que nos ajuda com a grande pressão de tempo.
Menor diversidade de peças
No painel elétrico VX25 da Rittal, tudo é voltado para tal aumento na eficiência - e isto foi rapidamente percebido na prática, na Schaper. A menor quantidade de peças de expansão é, por exemplo, uma importante vantagem, que se faz notar diretamente na simplificação do armazenamento. Os funcionários sentem isto tanto no depósito central quanto no depósito de peças para os projetos individuais diretamente em seus locais de trabalho. Uma vez que há menos peças diferentes, confusões também se tornam mais raras.
Até para os menores componentes, menos geralmente é mais: Todos os parafusos no novo sistema têm o tamanho Torx30; assim, o instalador está automaticamente com a chave de fenda elétrica certa, em todos os momentos. "Antes, nós sempre tínhamos duas chaves de fenda elétricas na montagem, que eram equipadas com as pontas de parafuso correspondentes - agora, nós só precisamos de uma", diz Nils Mentrup, Diretor Técnico da Schaper.
Montagem mais rápida
O VX25 também oferece várias simplificações na montagem, o que leva a um ganho de tempo. Desta forma, as portas do painel elétrico podem ser facilmente removidas. Não há necessidade de retirar os pinos da dobradiça com o novo sistema, o que anteriormente era necessário. Em princípio, as portas são sempre removidas na Schaper antes do início da montagem e da fiação. Isto torna o trabalho mais fácil, especialmente quando os cabos precisam ser conectados de um painel elétrico a outro. “A economia na desmontagem e montagem pode ser de até um minuto ou mais por porta de painel elétrico”, diz Mentrup, quantificando o tempo economizado. No caso de dispositivos grandes, isto rapidamente soma horas. O conceito de montagem individual implementado em todo o painel elétrico também contribui para uma montagem mais rápida. Por exemplo, um funcionário pode montar uma parede posterior sem a ajuda de um colega. Ele simplesmente o pendura em cima e a parede posterior fica firmemente no lugar até que ele aperte os parafusos. Mesmo que sejam apenas alguns movimentos - o colega pode realizar outras atividades ao mesmo tempo.