A STIWA Automation GmbH sediada em Oberösterreich leva o tema da gestão ambiental a sério. Por exemplo, medições de consumo de energia são realizadas regularmente. O resultado foi surpreendente: Em alguns casos, as máquinas requerem menos energia para a movimentação do que a climatização.
Portanto, agora, a empresa conta com os aparelhos de baixo consumo da série Blue e+ da Rittal para a dissipação térmica dos painéis elétricos. Isto também é uma vantagem para os clientes que precisam documentar seus esforços no campo de gerenciamento de energia como parte de uma certificação ISO 50001.
O potencial de economia do Top Therm no Blue e já era bom, mas com o Blue e+ foi superado novamente.
A STIWA constrói máquinas de alta performance que funcionam com um tempo de ciclo de bem menos de um segundo. Além deste negócio principal, o desenvolvimento de produtos e software para automação de produção, a produção subcontratada de conjuntos de metal e plástico de alta qualidade, tecnologia de construção com eficiência energética e automação de laboratório estão entre as competências principais do Grupo STIWA. Atualmente, a empresa opera oito unidades na Áustria, China, nos EUA e na Alemanha. Para as aplicações extremamente complexas na engenharia mecânica, são necessários componentes de fabricantes que consigam manter o alto nível. Portanto, a empresa realiza vários testes de resistência para não ter que confiar nas informações dos fabricantes.
Superando as especificações do fabricante
A nova série de aparelhos de refrigeração Blue e+ da Rittal também foi submetida a estes testes de resistência. Há anos, a STIWA tem prestado atenção na eficiência energética dos aparelhos de refrigeração. A transição da Rittal Top Therm para Blue e foi realizada há alguns anos. Com uma grande máquina com cerca de 30 unidades de aparelhos de refrigeração, isto permitiu economias nos custos de energia - ao longo de toda a vida útil - na faixa de cinco dígitos de euros. Com a introdução dos dispositivos Blue e+, a princípio, a STIWA estava bastance cética sobre se seria possível economizar ainda mais. Em seguida, eles conduziram testes próprios no ambiente de produção para verificar os valores informados pela Rittal de 75 porcento de economia de energia. Para tal, os aparelhos Blue e+ foram instalados em diferentes armários e os valores foram medidos. Com 80 porcento de economia, os aparelhos até mesmo ultrapassaram as especificações da Rittal.
Resfriamento híbrido como chave
A enorme economia é resultado da inédita tecnologia híbrida dos aparelhos, ou seja, a interação de um aparelho de refrigeração compressor e uma tubulação de calor. Para o resfriamento com a tubulação de calor passiva, não é preciso nem um compressor, nem uma bomba - assim, o consumo de energia é muito baixo. Então, o compressor só é utilizado, se o resfriamento passivo deixa de ser suficiente. Como todos os acionamentos de resfriamento do compressor têm velocidade variável, sua operação também é muito eficiente em termos de energia. Os aparelhos altamente eficientes ainda têm outras vantagens: Graças à sua capacidade multivoltagem, eles podem ser operados de maneira flexível em todas as redes habituais, no mundo todo. Com isto, os custos com o planejamento do projeto também são menores.
Apto para certificação
Com as máquinas, a STIWA oferece suporte aos clientes com certificação de acordo com a ISO 50001. É verdade que as máquinas individuais não podem ser certificadas separadamente para este fim, mas as características necessárias são disponibilizadas aos clientes. Além disto, a empresa garante que só são utilizados componentes de fabricantes que também estejam alinhados com a gestão ambiental, o que é o caso da Rittal, por exemplo.
Visão geral
- Projeto
- STIWA Automation
- Cidade
- Attnang-Puchheim, Áustria
- Setor
- Machine-Building
- Desafio
Climatização de baixo consumo
Documentação das máquinas em conformidade com ISO-50001
- Solução
Unidades de ar condicionado Blue e, aparelho Blue e+ em situação de teste no ambiente de produção
Economia de 80 porcento devido à tecnologia híbrida dos aparelhos de refrigeração