Quando se pergunta às empresas o que elas querem de seus data centers, as respostas se assemelham muito: o pouco espaço deve ser utilizado da melhor forma possível; o crescimento futuro, planejado; e a eficiência econômica e ecológica deve ser garantida! São exatamente estas necessidades que preocupam também a austríaca Haberkorn GmbH sediada em Wolfurt, em Voralberg. Como comerciante de segurança ocupacional, lubrificantes e produtos técnicos, como mangueiras, elementos de máquinas ou sistemas hidráulicos. Para seus clientes dos setores da indústria e da construção, um sistema de TI que funcione é essencial, uma vez que os 200.000 produtos devem estar disponíveis na Suíça, Hungria, Eslovênia e Croácia, além das unidades na Áustria. Desde que a sede foi construída em 2005, os requisitos para a sala de servidores aumentaram significativamente. E assim, os gerentes de TI enfrentaram os mesmos desafios que muitos de seus colegas durante a expansão: Há espaço suficiente disponível? Uma operação segura e expansões do data center são possíveis? Posso diminuir os custos com energia?
Nós estamos acostumados com salas de servidores clássicas: grandes e com muito espaço. Antes, nós realmente não podíamos imaginar isto. Mas com RiMatrix S tudo é bem compacto e muito bem pensado. E a Rittal é o ponto de contato para o trabalho completo.
O ceticismo inicial foi rapidamente dissipado
Em um primeiro momento, o gerente do departamento de TI, Martin Rainer e sua equipe, estavam tendendo a uma variante de uso interno do Rittal Rimatrix S. No entanto, devido ao crescimento da Haberkorn nos últimos anos, já tinha ficado apertado nos escritórios. Um espaço foi então encontrado na forma de uma área livre atrás do edifício. Desde o verão de 2016, é lá que se encontra uma solução de contêiner de TI da Rittal. Mas primeiro a equipe de TI teve que ser convencida a este respeito: Uma vez que a princípio eles partiram da ideia de uma sala de servidores clássica, os encarregados de TI utilizaram um roadshow da Rittal como oportunidade para examinar melhor a solução de contêiner.
Os módulos predefinidos, padronizados do princípio de módulos Rimatrix S são compostos por um número fixo de armários de servidores e rede, climatização, alimentação elétrica e monitoramento, que também podem ser entregues como solução de contêiner totalmente pronta - em um único item!
Compacto, bem pensado e eficiente
Conceitos personalizados para data centers costumam ser complexos e, portanto, caros e demorados - apesar do know-how interno de TI. O desafio da equipe de Martin Rainer, além da falta de espaço e da viabilidade futura almejada, era querer obter a infraestrutura de TI completa de um só lugar. A solução até o momento com uma mistura de diferentes componentes, de diferentes fabricantes era vista como algo complicado pela direção de TI. E a sustentabilidade também é uma prioridade na Haberkorn. Portanto, foi dada uma grande importância à climatização. Um importante critério de decisão foi, portanto, o fato de a climatização já estar integrada no contêiner Rimatrix S e acomodada no piso duplo, poupando espaço. Ventiladores EC especiais, junto com a contenção do corredor que separa as áreas quentes e frias e trocadores de ar/água-calor localizados diretamente abaixo dos racks do servidor, garantem um fluxo de ar consistente. Desta forma, cerca de 40 porcento dos custos de climatização puderam ser economizados. No entanto, o clima local também contribui para isto: Quando o contêiner foi instalado em junho de 2016, à noite, predominavam temperaturas por volta dos dez graus. Assim, mesmo no início do verão, o vento fresco ainda serve para refrigerar.
Visão geral
- Projeto
- Haberkorn GmbH
- Cidade
- Wolfurt em Voralberg, Áustria
- Setor
- IT-infrastructure
- Retail
- Desafio
Rápido crescimento do negócio e sustentabilidade
Falta de espaço
Solução de sala de servidores altamente eficiente, sustentável, em um espaço estreito
Sustentabilidade para uma empresa com atuação internacional, em crescimento
- Solução
Contêiner Rimatrix S na variante Single-6
Free Cooling para um resfriamento de baixo consumo
Um segundo contêiner RiMatrix S idêntico como versão de backup para máxima segurança
40 porcento de economia para a climatização