O fabricante de dispositivos de manobra Dormann + Winkels fabrica dispositivos principalmente para a indústria metalúrgica. A empresa de médio porte foi contratada para construir o dispositivo de manobra em um projeto para uma laminação a frio de alumínio na Romênia. Tanto os acionamentos dos suportes de rolos como os dispositivos para desenrolar e enrolar as bobinas, bem como os sistemas de transporte das bobinas, funcionam com motores elétricos. "A colocação dos componentes eletrotécnicos para os pequenos acionamentos auxiliares sempre representava um problema para nós, no passado", o gerente de projeto, Cornelius Wolters, do fabricante de dispositivos de manobra Dormann + Winkels, descreve um problema típico que ocorre repetidamente em dispositivos de manobra para laminadores. Com o RiLine Compact da Rittal, a Dormann + Winkels implementou uma solução elegante com a qual o controle de grandes e pequenos acionamentos pode ser organizado de forma eficiente em um dispositivo de manobra.
Com o RiLine Compact, economizamos cerca de 30 a 40 por cento do tempo de trabalho durante a instalação.
Painéis elétricos grandes cheios de conversores de frequência
Não apenas os grandes motores elétricos precisam ser alimentados com energia. Além dos acionamentos principais, há também inúmeros pequenos equipamentos, que precisam ser alimentados pelo dispositivo de manobra, da mesma forma. No caso da laminação a frio de alumínio, são estes os acionamentos de bomba, sistemas de extração ou freios. No passado, um painel elétrico separado era geralmente concebido para este fim. Na instalação da laminação a frio de alumínio, o cliente queria que os acionamentos auxiliares fossem instalados em seu próprio painel elétrico, assim como os acionamentos principais.
Os conversores de frequência grandes para os acionamentos elétricos nos painéis elétricos TS 8 são instalados pela Rittal no dispositivo de manobra. Os acionamentos são alimentados com energia através de uma alimentação central e um sistema de barramento de força. Dependendo da potência dos acionamentos elétricos, os conversores de frequência são relativamente grandes. Nos maiores acionamentos, que são instalados na laminação a frio de alumínio, o conversor de frequência necessita de um painel elétrico completo. O dispositivo de manobra em seu conjunto é composto por 24 painéis elétricos TS 8. Acionamentos elétricos modernos com conversores de frequência, que possibilitam uma operação de quatro quadrantes, podem restituir a energia durante a frenagem. Tal solução é especialmente eficiente, se todos os conversores de frequência utilizam o mesmo circuito intermediário de CC. A Dormann + Winkels realiza isto com um sistema independente de barramento de força com dois polos. Tanto no sistema de barramento de força da alimentação, quanto no circuito intermediário de CC, o fabricante de dispositivos de manobra conta com o sistema RiLine PLS da Rittal.
Solução elegante com o RiLine Compact
A Dormann + Winkels desenvolveu uma solução com base no RiLine Compact para conseguir fabricar os dispositivos de manobra de maneira ainda mais compacta. Com o RiLine Compact, até mesmo as menores divisões podem ser construídas com um sistema de barramento de força. A nova solução de sistema é composta por um sistema de barramento de força, que é totalmente protegido contra contato acidental. A tampa fixa apresenta ranhuras, por meio das quais os componentes fazem contato com os barramentos de força. A fixação mecânica e o contato dos componentes com os sistemas integrados de barramento de força funcionam de uma só vez e sem ferramentas. O RiLine Compact pode ser facilmente equipado com os dispositivos de ativação e proteção - por exemplo, acionamentos do motor. Assim, a instalação é significativamente mais fácil e muito mais rápida, do que com a fiação individual convencional.
No dispositivo de manobra para a laminação a frio de alumínio, os sistemas RiLine Compact foram instalados lateralmente. Assim, todas as saídas dos acionamentos auxiliares e equipamentos menores estão logicamente atribuídos aos acionamentos principais da seção de instalação correspondente. Isto torna o dispositivo de manobra muito claro e facilita muito os trabalhos de manutenção e conservação. Ampliações e alterações no dispositivo também podem ser realizados de maneira muito fácil com o RiLine Compact: Os dispositivos de ativação e proteção podem ser facilmente complementados ou trocados. Os eletricistas da área de laminação na Romênia se beneficiam de maior segurança.
Visão geral
- Projeto
- Dormann + Winkels
- Cidade
- Kerken, Alemanha
- Setor
- Electrical-and-Automation
- Desafio
Colocação dos componentes eletrotécnicos de pequenos acionamentos auxiliares sem usar seu próprio painel elétrico
- Solução
RiLine Compact para a disposição de acionamentos grandes e pequenos em um dispositivo de manobra (composto por 24 painéis elétricos TS8 da Rittal)