A brisa do mar é saudável! O que certamente funciona para o trato respiratório, não se aplica de jeito nenhum para as instalações elétricas. Aqui, a melhor proteção possível é necessária - via de regra, um painel elétrico que proteja os componentes elétricos das influências ambientais, de maneira confiável. Temperaturas altas demais ou baixas demais, assim como a poeira e a umidade podem danificar a engenharia elétrica e, no pior dos casos, levam a uma paralisação do sistema completo. Assim, as exigências em relação à solução de invólucros dependem fortemente do local de instalação e, no caso de uma instalação em área externa, são particularmente altas. Um ambiente no qual os invólucros estão expostos a condições particularmente adversas é o porto marítimo, já que a água salgada ou aerossóis salgados no ar são muito agressivos.
Painéis de uso externo para o terminal de contêiner
O terminal CSP Zeebrugge está situado diretamente nas principais rotas marítimas, no noroeste da Europa. Os maiores navios porta-contêineres do mundo atracam aqui. Sete guindastes de pórtico Super Post Panamax ZPMC ficam à disposição no terminal ultramoderno, para carregar ou descarregar os navios com contêiners.
O operador portuário estava à procura de uma solução de painéis elétricos para os sistemas eletrônicos no terminal. "Além da proteção contra as influências ambientais, o resfriamento dos componentes no painel elétrico era, acima de tudo, um grande desafio para nós", conta Steven Lowyck que, como Engenheiro de Controle no Terminal CSP Zeebrugge é responsável pelo planejamento do sistema. Após amplo aconselhamento, o CSP optou pelos painéis CS da Rittal, que são especialmente concebidos para a aplicação de uso externo. "Nós percebemos que, através da escolha de um invólucro de parede dupla, a convecção natural - ou seja, pelo fato de o ar quente entre as paredes subir - pode garantir um resfriamento suficiente para a nossa aplicação", Lowyck menciona uma das vantagens: "Nem é preciso dizer que isto tem um efeito positivo em nosso equilíbrio energético."
Em comparação com os painéis antigos de polietileno que nós usamos até agora, os painéis CS da Rittal não mostram sinais de envelhecimento.
Os painéis elétricos para a instalação externa no Terminal de CSP devem ter diferentes características. Entre elas estão, por exemplo, uma alta resistência à corrosão, um tipo de proteção IP de no mínimo IP 55, uma proteção contra roubo até RC 4, assim como um intervalo de temperatura de uso mais amplo. Os painéis CS da Rittal atendem a estas exigências, da melhor forma possível. A estrutura de parede dupla não apenas facilita a convecção natural, como também reduz o efeito causado pela radiação solar direta. Além disto, os painéis elétricos são caracterizados por um conceito de teto multifuncional que se projeta ao redor da borda do painel elétrico. As possibilidades de transporte integradas e as muitas vantagens de montagem, que possibilitam uma fácil construção do interior, são outras vantagens do sistema.
Robusto e durável
"Segundo a Rittal, os painéis CS têm uma vida útil de mais de 20 anos", diz Lowyck: "Nós queríamos ver isto na prática, por conta própria." Junto com o gerente de contas da Rittal, os funcionários do CSP visitaram vários locais de referência e puderam determinar que os painéis ainda estavam em ótimas condições depois de mais de 13 anos. "Foi também por isto que nós optamos pela Rittal. E com as placas de entrada de cabos que podem ser travadas com facilidade e segurança, estes painéis são definitivamente herméticos. Não tem nem uma teia de aranha no interior", conclui Lowyck.