A ATR Industrie-Elektronik GmbH, de Krefeld, construiu um quadro elétrico com um total de 150 metros de painéis elétricos para uma instalação de produção de painéis de fibra nos EUA. Para garantir a aceitação sem problemas em Barnwell, Carolina do Sul, era necessário que o sistema fosse compatível com UL. Porque enquanto a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) é decisiva na Europa, as normas do Underwriters Laboratories (UL) devem ser observadas para o mercado norte-americano. E eles são muito mais rígidas. Para fabricantes de quadros elétricos que exportam para a América do Norte, não se trata de um empreendimento fácil. Há demanda por know-how e parceiros competentes como a Rittal.
Conhecemos de UL - e graças aos excelentes recursos de entrega da Rittal, somos capazes de manter a velocidade e a pontualidade que prometemos aos nossos clientes.
Curto intervalo de tempo
O sistema, que produzirá até 280.000 m3 de painéis de fibra por ano, após a ativação, é a maior encomenda na história da empresa do Grupo Siempelkamp, ao qual a ATR pertence. A empresa entrega os dispositivos de manobra para as respectivas partes do sistema, a todas as empresas Siempelkamp. E a janela de tempo é estreita: Desde a atribuição da encomenda até a ativação de um sistema, decorrem de um a até um ano e meio, no máximo. Então, uma aceitação final sem problemas do sistema pela UL é um componente importante. Uma vez que, diferente das normas IEC, as normas UL para o mercado americano são muito mais detalhadas, em vários casos. Antes da ativação, os sistemas devem ser aceitos e liberados por um inspetor in loco. Neste processo, ele verifica e certifica os diferentes materiais, componentes e produtos finais quanto à sua segurança operacional. No caso da UL, o foco é maior na proteção das pessoas e contra incêndios.
Um detalhe típico em dispositivos de manobra em conformidade com a UL é o travamento dos painéis elétricos. Assim, deve-se assegurar que as portas do painel elétrico não possam ser abertas, se o sistema estiver sob tensão.
Componentes listados pela UL
Além do know-how, a maneira como o sistema em conformidade com a UL é realizado, acima de tudo, é importante que todos os componentes utilizados já sejam listados pela UL. É por este motivo que a Rittal é um dos fornecedores preferidos da ATR. Os painéis elétricos da série TS 8, assim como os sistemas de barramento de força já são certificados pela UL, por exemplo. Os componentes de climatização, assim como os demais componentes, com as novas luzes LED de baixo consumo dos painéis elétricos, são listados pela UL e, assim, podem ser utilizados sem problemas. O laboratório de qualidade da Rittal é acredita pela UL.
A respectiva empresa Siempelkamp é responsável pela engenharia e planejamento elétrico do sistema. O planejamento elétrico se dá praticamente de forma exclusiva no Eplan Electric P8 e, então, é disponibilizado para a ATR.
Entregas dentro do prazo e retenção consistente de dados
A ATR se destaca pelo alinhamento internacional e cumprimento absoluto de prazos. Uma importante condição para isto é a melhor cooperação possível com os fornecedores. Desta forma, em especial, as entregas a tempo da Rittal são indispensáveis para que a fabricação corra bem. Duas vezes por semana, um grande caminhão articulado entrega painéis elétricos, invólucros e outros componentes. Um entreposto próprio in loco garante mais flexibilidade.
Na ATR, já se trabalha com o futuro da construção de quadros elétricos. A digitalização é o principal enfoque. A consistência da retenção de dados é um dos objetivos. Segundo a ATR, os dados a respeito dos produtos da Rittal que estão disponíveis no site e no Eplan Data Portal são precisos e detalhados. Um roteamento automático dos cabos, com base nos planos de construção, no qual os comprimentos dos cabos são produzidos automaticamente já estão sendo planejado. Para mudar para um processo sem papel também na fiação, a utilização de tablets está sendo planejada. Os documentos liberados podem ser reunidos e editados pelos usuários com o toque de um botão na ordem de saída - totalmente baseado em regras.
Visão geral
- Projeto
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Cidade
- Krefeld, Alemanha
- Setor
- Electrical-and-Automation
- Desafio
Quadro elétrico para projeto nos EUA com 150 metros
Entrega dentro do prazo de painéis elétricos TS 8 em conformidade com o padrão UL
- Solução
Painéis elétricos TS 8 listados pela UL, sistemas de barramento de força, sistemas de climatização, assim como luzes LED de baixo consumo para painéis elétricos