As unidades de ventilador e filtro são um detalhe pequeno que muitas vezes passa despercebido nos armários industriais. Os meios filtrantes devem ser substituídos regularmente devido à contaminação. Além disto, selecionar o filtro errado pode até colocar em risco a operação de toda a fábrica. Agora, os novos filtros plissados para as unidades de ventilador e filtro Rittal TopTherm proporcionam tranquilidade aos operadores. Consequentemente, o armário não se torna um coletor de poeira em primeiro lugar; os novos filtros plissados garantem que a categoria de proteção seja mantida e também podem reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.
As unidades de ventilação com filtro, filtram o ar frio que é introduzido dentro do armário, obrigando o ar quente que aí existe, a sair através de um filtro de saída. É importante que a unidade de ventilação com filtro não reduza a categoria de proteção do armário enquanto, ao mesmo tempo, o fluxo de ar volumétrico mais alto possível é alcançado. Desta forma, dissipa a carga térmica dos componentes eletrónicos existentes no armário e evita a formação de hotspots.
As desvantagens dos meios filtrantes
As unidades de ventilação com filtro devem ser projetadas para evitar a entrada de poeira e água pulverizada. A confiabilidade da junta, o formato da lâmina e a escolha do material do filtro desempenham um papel vital. No entanto, o problema está nos detalhes, especialmente quando se trata deste último. Se o filtro, por exemplo, estiver muito apertado, não poderá passar ar suficiente; se for muito poroso, quantidades excessivas de pó, ou mesmo água, podem entrar no armário e danificar os componentes. Além do mais, se for utilizado material estranho no filtro, por exemplo, após ter sido cortado individualmente de um rolo, a categoria de proteção não será mais garantida.
Tudo está equilibrado
A Rittal conseguiu equilibrar estas exigências com os seus novos filtros plissados. Não só a categoria de proteção IP54 desejada é garantida, mas também os armários são protegidos de forma confiável contra níveis prejudiciais de poeira e partículas de sujidade: a maior eficiência dos filtros plissados confere aos componentes no armário uma maior longevidade e taxa de falha mais baixa. Além disso, pequenas partículas de pó (0,3–1 µm) são separadas de forma muito mais eficiente, enquanto o fluxo de ar é aumentado ao mesmo tempo.
O rendimento do ar é aumentado de forma eficiente
Graças às pregas, os filtros têm uma área de superfície seis vezes maior que é mais permeável ao ar do que os filtros convencionais de fibra picada. Isto permite que passe até mais 40% de ar. Os custos de eletricidade também podem ser significativamente reduzidos graças a este maior fluxo de ar. Isto significa menos 22% de horas de operação em termos de números. Assim, não apenas economiza energia, mas também reduz os custos operacionais e de serviço. Estas economias também resultam da vida útil mais longa do ventilador, alcançada por meio de tempos de operação mais curtos, permitindo que os intervalos de manutenção sejam estendidos por um fator de dois a três. Graças a esta função aprimorada, um ventilador menor pode até ser utilizado pois oferece um melhor desempenho quando comparado com outros.