- O novo centro de processamento Perforex MT: mecânica otimizada e integração digital.
- Novo software de intercace RiPanel: Interface da engenharia para controladores de máquina com gestão de trabalho eficiente.
- Novos modelos de financiamento e consultoria para etapas individuais de otimização no fabrico de quadros elétricos.
As exigências estão a crescer no mundo da construção e engenharia de quadros elétricos. Prazos de entrega curtos, pressão sobre os custos, requisitos de alta qualidade e processos de produção contínuos. A digitalização ponta a ponta e a automação das cadeias de valor são as chaves para o sucesso. Na Feira Industrial de Hanover em 2021, a Rittal apresentou as suas mais recentes soluções como por exemplo o centro de processamento Perforex MT – “Milling Terminal” e o novo sistema de controlo de produção RiPanel Processing Center. “A Rittal e a Eplan estabeleceram para si mesmas a meta de ajudar os fabricantes de quadros elétricos e aparelhos de comutação em cada etapa do seu processo de valor agregado”, disse Michael Schell, chefe do setor de gestão de produtos da Rittal. Disse ainda: “Com o novo Perforex MT e o Centro de Processamento RiPanel, estamos a levar os nossos clientes a mais um passo importante para a construção de armários 4.0.”
O próximo nível para mais eficiência e precisão
Na continuação do desenvolvimento da Perforex, a Rittal incorporou a experiência prática adquirida por meio de partilhas com os clientes, o que levou a inúmeras melhorias técnicas que ajudarão os clientes no seu trabalho diário. Também existe um conceito operacional que é feito sob medida para uma interação perfeita com as soluções de software da Eplan e Rittal.
Um exemplo é a incorporação de sucção integrada de limalhas e aparas, que reduz o esforço necessário para a limpeza. Além disso, novas peças podem agora ser adaptadas com muito mais rapidez. O novo recurso de medição automática verifica o comprimento da ferramenta atual e transfere automaticamente os parâmetros para os controlos da máquina. Ele também deteta qualquer quebra de ferramenta, o que resulta em menos interrupções e um nível geral de produtividade mais alto. A placa de pressão, patenteada, reduz as vibrações, levando a uma vida útil mais longa da ferramenta, velocidades de corte mais altas e melhores arestas de corte. Novas barreiras de luz e cortinas de luz garantem a segurança.
O uso da nova geração de máquinas Perforex MT melhora a eficiência na produção até 85% em comparação com o processo manual.
Da engenharia a um pedido de máquina com o toque de um botão
Um impulso vital para aumentar a eficiência é integrar as máquinas aos processos digitalizados. O novo RiPanel Processing Center otimiza a interface, desde a engenharia até os controladores da máquina. Os dados do projeto do Eplan Pro Panel e informações como a quantidade e a data prevista são transferidos diretamente e convertidos em trabalhos da máquina. A ferramenta de gestão de pedidos integrada ajuda a melhorar a interação entre várias máquinas. “Para os clientes, isso significa que eles reduzem os prazos de entrega, as taxas de erro e os custos, ao mesmo tempo que tornam os seus processos de oficina adequados para o futuro”, resumiu o Michael Schell.
Um caminho claro para o investimento
A atual situação económica também está a afetar os fabricantes de quadros elétricos e de automação.. “Eles podem aproveitar o desafio vendo isso como uma oportunidade de obter vantagens competitivas com as etapas de automação certas”, afirma Rolf-Günther von Kiesling, chefe da unidade de negócios da Rittal Automation Systems: “Nós não apoiamos os nossos clientes dando-lhes somente o apoio e aconselhamento na utilização da máquina certa, mas também em tomar a decisão certas na hora de fazer um investimento para o desenvolvimento da sua produção, disponibilizando todo um conjunto de informação crucial na decisão.