«Las máquinas se encargan de manera automática de prácticamente todo», dice Oliver Curty, empleado de Elpex AG sobre los procesos de trabajo en su empresa. Desde 2016, el fabricante suizo de instalaciones de control y distribución ha centrado sus esfuerzos en la automatización de la producción. La automatización vale su peso en oro, sobre todo cuando hablamos de fabricación de instalaciones de distribución, y es que, hasta ahora, casi la mitad del tiempo de producción se dedicaba al cableado. Un ejemplo de ello es que para el cableado de un armario de distribución estándar se necesitan hasta 54 horas. Se trata de un proceso que requiere mucho tiempo para Elpex, una empresa que suministra sus productos a las industrias alimentaria, automovilística y de la construcción, pero también a fabricantes de maquinaria y empresas de automatización. Una forma de aumentar la eficiencia de este paso es el terminal de cableado WT 36, totalmente automático, que Elpex ha estado utilizando de manera reciente. Gracias a los productos de Rittal y EPLAN, la empresa ha logrado optimizar todos los procesos a lo largo de la cadena de valor. Además del terminal de cableado WT 36, el fabricante de instalaciones de control y distribución utiliza el software EPLAN Electric P8 junto con EPLAN Pro Panel Professional. Y no solo hacen uso de estos elementos, sino que también se utilizan el centro de corte Secarex AC 15 y el centro de mecanizado Perforex BC 1001 HS de Rittal Automation Systems.
Con el terminal de cableado WT36, la sensación ahora es completamente distinta.
El terminal de cableado automatiza esta tarea, lo que permite aumentar considerablemente la eficiencia de los procesos. El procesado de cables es ocho veces más rápido al utilizar esta máquina en comparación con el método tradicional. El nombre de WT36 indica el número de cables que esta máquina es capaz de procesar. Permite el procesamiento automático de 36 cables distintos con secciones transversales de 0,5 mm² a 6 mm² y su etiquetado diferente en los colores blanco y negro. El terminal de cableado reúne varios pasos de trabajo en un solo dispositivo, ya que puede encargarse del corte, pelado y crimpado de cables sin necesidad de que intervenga un empleado. Antes, estos pasos tenían que hacerse a mano, pero la situación actual ha supuesto un gran alivio para los empleados de Elpex y les permite dedicarse a otras tareas. La máquina se utiliza para procesar el cableado de 400 armarios de distribución al año. Si esta tarea se llevase a cabo de manera manual, supondría un total de 21 600 horas de trabajo, es decir, 54 horas por cada armario. Gracias al terminal de cableado, este proceso puede completarse en tan solo 2700 horas, ocho veces más rápido.
Sin embargo, se necesita disponer de datos para que esta procesadora de cables pueda funcionar de manera eficiente. Elpex ya ha sentado las bases para lograrlo haciendo uso del EPLAN Electric P8 y el Pro Panel. Se utiliza para llevar a cabo la planificación del sistema eléctrico y del montaje, de modo que los datos que se necesitan para los proyectos, incluyendo longitudes de cable, secciones transversales, colores o tratamiento del extremo del cable, se pueden transferir sin problemas al terminal de cableado. «Antes teníamos que hacerlo todo a mano o subcontratarlo, pero ahora, gracias a las tres máquinas, podemos hacerlo todo de manera interna y realizar el seguimiento de cada paso», afirma Oliver Hirsiger.
Aceleración de procesos por medio de eficiencia
En Elpex, la automatización permite ahorrar mucho tiempo de trabajo. Gracias a la conexión en red con los productos EPLAN, los empleados mantienen una monitorización constante de todo el proceso y, gracias a la alta calidad del terminal de cableado, pueden estar seguros de recibir datos estandarizados para su posterior procesamiento. Esto no solo reduce el tiempo de producción, sino que también simplifica el proceso de trabajo y garantiza una mayor calidad.
Resumen
- Proyecto
- Elpex AG
- Ubicación
- Kirchberg, Suiza
- Sector
- Electrical-and-Automation
- Reto
Procesos de cableado más rápidos
- Solución
Optimización de todos los procesos a lo largo de la cadena de valor con productos de Rittal Automation Systems y Eplan.
Terminal de cableado WT 36, EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel Professional, centro de corte Secarex AC 15 y centro de mecanizado Perforex BC.