Antes, el electricista Dominic Löscher invertía de forma moderada en su pequeño taller artesanal: las herramientas manuales eléctricas o un vehículo nuevo eran las compras más habituales. Cuando su padre, que le ha apoyado en calidad de asesor desde la fundación de la empresa, le sugirió comprar un centro de mecanizado CNC, pasó un tiempo antes de que pudiera tomar la decisión de invertir: «El Perforex de Rittal Automation Systems es perfecto para el mecanizado de cajas y armarios de distribución. Por supuesto, como pequeño taller artesanal, no estamos acostumbrados a inversiones de esta magnitud, pero valió la pena». Tras la inversión, conseguimos un gran éxito con nuevos proyectos de clientes. Hoy en día procesa regularmente pedidos para un cliente de la industria energética que instala la tecnología de control para transformadores de media tensión en cajas de bornes descentralizadas. Para la conexión se utilizan conectores rectangulares de Harting o Phoenix Contact. Los cortes rectangulares necesarios en las cajas de bornes se pueden realizar de forma óptima con el nuevo Perforex.
Además de la producción, la empresa también quiere invertir en la planificación eléctrica. Aquí es donde el sistema CAE Eplan Electric y el software de planificación del montaje Eplan Pro Panel se utilizarán en el futuro. El objetivo es vincular y, por lo tanto, optimizar todos los procesos desde la planificación hasta la producción en el taller. Después de la planificación eléctrica, se crea un prototipo virtual del armario de distribución en Eplan Pro Panel. Los datos generados en el proceso se pueden utilizar directamente para controlar el Perforex y el Secarex en el taller. El centro de corte Secarex AC 18 corta conductos de cableado, cubiertas de conductos de cables y carriles de montaje de forma rápida, precisa y segura.
Ahora mismo podemos realizar trabajos que no hubiéramos podido hacer sin Perforex.
Un gran y sorprendente ahorro de tiempo
Antes de la puesta en marcha de Perforex, el mecanizado de una placa de montaje típica duraba alrededor de dos horas, y todos los pasos de trabajo debían realizarse a mano. Ahora se ahorra un tiempo importante en el taller: «Con Perforex necesitamos un máximo de tres cuartos de hora para la misma placa de montaje, incluido el montaje y la programación», destaca Dominic Löscher. Y dado que el centro de mecanizado CNC procesa la placa de montaje de forma independiente una vez que empieza, el empleado está disponible para otras tareas durante ese tiempo. En el caso de series pequeñas, el ahorro de tiempo es aún mayor, porque el Perforex solo tiene que programarse una vez.
Más inversión en automatización
Inspirado por la experiencia positiva con el mecanizado CNC, este joven maestro artesano ya está pensando directamente en las próximas inversiones. Una cortadora C8+ y una crimpadora RE8 de Rittal Automation Systems facilitan ahora el ensamblaje de los cables con los que se conectan los componentes en los armarios de distribución. Los cables se cortan a la longitud adecuada, se quita el aislamiento y se coloca una virola directamente en un solo paso. La última adquisición ha sido un centro de corte Secarex. El sistema es fácil de usar y corta conductos de cableado, cubiertas de conductos de cables y carriles de montaje de forma rápida, precisa y segura. La impresora de etiquetas integrada puede etiquetar las piezas cortadas según el proyecto. El centro de corte también contribuye a acelerar los procesos en el taller y, al mismo tiempo, puede reducir el material desperdiciado y, por lo tanto, los costes.