Австрийский системный интегратор Baumgartner Automation выполняет преимущественно заказы из строительной области. При этом реализуются образцово-показательные проекты – например, крупный заказ из каменоломни в Объединенных Арабских Эмиратах. Baumgartner Automation в этом проекте делает ставку на сотрудничество с Rittal, а также применение центров обработки Rittal Perforex. Суммарно компания-интегратор поставила 68 смонтированных распределитльных шкафов Rittal TS 8 в эмират Рас-эль-Хайма.
Rittal используется в 98% проектов. И это также причина нашей совместной работы.
Сертификация и соответствующие стандартам системы имеют убедительные преимущества
Решающее значение для проекта имели две особые детали: с одной стороны, компания Baumgartner имеет сертификацию ISO 9001. С другой стороны, подтвержденное сотрудничетво с Rittal важно для заказчиков из ОАЭ. Только так можно гарантировать, что действующий с ноября 2014 г. стандарт EN 61439 будет соблюдаться. Стандарт содержит новые определения понятий, изменение в типовых испытаниях и разнообразные требования в отношении документации для сборщиков НКУ. Благодаря включенному в предложение оборудованию Rittal, возможно создание НКУ в соответствии с требованиями стандарта, а также простое проведение проверки конструкции.
Документация согласно стандарту
ПО для проектирования Rittal Power Engineering 6.0 обеспечивает комплексную поддержку как при проектировании и конфигурировании НКУ на основе Ri4Power, а также при создании документации согласно требований стандарта. Нажатием на кнопку генерируются соответствующие документы о проверке конструкции, включая необходимые протоколы испытаний. В дополнение к инструменту инжиниринга доступны протоколы испытаний. Таким образом, компания-интегратор может проверить, все ли требования стандарта выполняются. Необходимые испытания могут выполняться и документироваться на регулярной основе.
Простое электрораспределение
При создании системы электрораспределения для проекта компания-интегратор полностью доверилась специалистам из Rittal. "Особенностью для нас было наличие шинных систем на мощности порядка семи мегаватт, так как по ним протекают такие токи, что желательно пальцами не прикасаться", – вспоминает Вальденбергер. Поэтому был сделан запрос в модификационный центр Rittal о полном механическом монтаже системы распределения. Baumgartner Automation ценит высокую компетецию Rittal и ориентацию на решения при выполнении сложных требований. "Таким образом, мы сэкономили много времени", – поясняет Вальденбергер.
Своевременно увидеть возможности комплексных решений
Успех Baumgartner Automation был неслучаен. Компания является одним из лидеров отрасли. Мы были одними из первых, кто закупили центр обработки, с помощью которых мы производим механическую доработку шкафов. Решение о покупке Perforex родилось еще в 2001 году, и компания до сих пор не пожалела об этом. В 2016 году мы инвестировали в новый центр обработки Perforex от Rittal Automation Systems". Ни одна процедура обработки в Baumgartner не обходится без использования центра обработки. "Ручная работа при обработки листовой стали практически исключена, так как качество, повторяемость и серийность машин оптимальны", – поясняет Йоханн Вальденбергер. Благодаря Perforex, Rittal достиг нового уровня в направлении единства данных при производстве НКУ. Интеграторы имеют преимущества за счет продуманной компетенции в решениях и роста производительности.