Meyer Werft

완벽하게 유지되어야 하는 IT 시스템

까다로운 조선 분야에서 독일의 파펜부르크에 위치한 Meyer Werft GmbH & Co. KG는 세계 최고의 조선업체 중 하나입니다. 25년 이상 이곳에서 최첨단 크루즈가 건조되었습니다. Meyer Werft는 최근 세계에서 네 번째로 큰 여객선으로 여겨지는 "Norwegian Joy"를 완성했으며 이 여객선은 Meyer Werft에서 건조된 가장 큰 선박이기도 합니다. 고성능 IT 시스템은 공해에서 4,000명 이상의 승객과 약 2,000명의 승무원에게 최대한의 편안함을 보장합니다. 이를 위해 Rittal은 데이터 센터를 위한 미래 보장형 인프라를 제공했습니다.

우리는 수년간 Rittal과 성공적으로 협력해 왔습니다. 이 기간 동안 우리는 민감한 IT 구성 요소를 공간을 절약하면서 안전하게 선박에 설치하는 영리한 솔루션을 개발하기 위해 계속해서 협력했습니다.
Meyer Werft의 기술 설계 부서 프랑크 랑엔(Frank Langen)
Meyer Werft recently completed its largest ever vessel, Norwegian Joy, which is thought to be the fourth largest passenger ship in the world.

고성능 IT 탑재

조선소의 경우 데이터 센터 설치는 조선의 수많은 과제 중 하나일 뿐이지만 여기에도 많은 전문 지식이 필요합니다. 원칙적으로 여객선에서 기술실이나 데이터 센터를 위한 공간은 매우 제한적입니다. 또한 항해 중 IT 인프라를 유지 보수하기는 어렵습니다. 따라서 IT 구성 요소가 항해 중에 고장이 나면 부품을 쉽게 교체할 수 있어야 합니다. 뿐만 아니라 IT 시스템 공급업체가 선박의 목적지에서 기술 서비스를 제공할 수 있어야 합니다. 다른 특수한 측면도 고려해야 합니다. 대형 디젤 모터는 지속적으로 진동을 발생시키므로 특수 고무 베어링이 IT 랙을 보호해야 합니다. 또한 항해 지역에 따라 온도와 습도가 크게 변동될 수 있습니다. 최대 2,000명의 승무원은 IT 환경에 대한 정교한 액세스 제어 시스템이 필요합니다. 전원 공급 및 냉각과 같은 해당 인프라는 오작동 발생 시 중단 없는 서비스를 제공하기 위해 이중화로 설계되어야 합니다.

모든 바다에서 집과 같은 편안함

이러한 프로젝트에 대한 계획은 수년 전에 시작됩니다. 공간을 최적으로 활용하여 설치하는 것이 핵심 요구 사항 중 하나입니다. 데이터 센터의 독립적인 운영 및 탑승 중인 기술자가 시스템을 제어할 수 있는 것 역시 중요합니다. 선박은 수년 동안 항해하기 때문에 IT 기술을 위한 고품질 구성 요소가 필요합니다. 또한 선박은 일정 기간 후에 새로운 목적지에 맞게 개조되는 경우가 많기 때문에 IT 모듈의 높은 수준의 유연성, 확장성, 교환 가능성도 중요한 요소입니다. 따라서 IT 인프라를 설계할 때 서버 랙, 냉각 및 전원 공급 장치를 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 높은 수준의 표준화도 필요합니다.

선박 전체에 분산된 IT

Norwegian Joy는 두 개의 방화 구역에 공간적으로 분리된 두 개의 데이터 센터를 보유하고 있습니다. 데이터 센터에는 기존 냉각 개념이 사용됩니다. IT 룸에는 최대 10개의 Rittal TS IT 랙이 있습니다. 랙은 밀폐되어 있으며 최대 30kW의 출력을 제공하는 LCP 시리즈(액체 냉각 패키지)의 냉각 시스템을 통해 공조됩니다. 냉각 장치는 랙의 측명 패널에 직접 부착됩니다. 이러한 방식으로 서버의 뜨거운 공기를 직접 냉각할 수 있고 전체 시스템이 매우 효율적으로 작동합니다. 선박의 자체 칠러는 충분한 냉수를 제공합니다. 기획 시 선박이 다른 고객 그룹과 함께 다른 목적지에서 사용될 경우 데이터 센터에 향후 적용을 위한 충분한 예비 공간을 확보하기 위해 주의를 기울였습니다.

또한 Rittal은 선박 데이터 센터의 구성 요소에 대해 전 세계적인 보증을 제공합니다. 뿐만 아니라 글로벌 서비스 지원을 제공하여 예비 부품을 전 세계로 공급할 수 있습니다.

개요(Overview)

프로젝트
Meyer Werft GmbH & Co. KG
위치
파펜부르크, 독일
부문
Maritime-Industry
과제(Challenge)

협소한 공간에 있는 크루즈 선박의 데이터 센터를 위한 페일 세이프 인프라

IT 모듈의 안정성, 모니터링, 유연성, 확장성, 교환 가능성

쉬운 교환 가능성을 위한 높은 표준화

진동 흡수

솔루션

서로 다른 두 방화 구역에 공간적으로 분리된 2개의 데이터 센터, 각각 10개의 Rittal TS IT 랙, 최대 30kW 출력의 LCP 시리즈(액체 냉각 패키지), 랙의 측면 패널에 직접 부착 가능, 선박의 자체 칠러를 통한 물 공급

각각 3개의 랙과 2개의 LWWT가 있는 25개의 기술실

전 세계 예비 부품 조달을 위한 글로벌 서비스 계약