총 54대의 Rittal VX25 인클로저 시스템이 네덜란드 스트람프로이에 있는 CPS Case Packing Systems 생산 시설에 자리 잡고 있습니다. 여기에는 회사가 캐나다 냉동 제품 제조업체를 위해 구축한 9개의 포장 라인을 위한 전기 제어 부품이 들어 있습니다. 이 다목적 기계를 미래 지향적으로 만들기 위해 네덜란드 회사는 캐나다 주문에 Rittal 인클로저를 사용합니다. 이는 예를 들어 전 세계적으로 예비 부품의 장기 가용성이 보장된다는 것을 의미합니다.
포장 기계의 원활한 기계적 작동 외에도 전기 모터, 컨베이어 벨트, 압력 및 진동 프로세스의 완벽한 전기 기술 제어도 캐나다 주문을 위해 매우 중요합니다. "우리는 제어 엔지니어에게 Rittal의 최신 VX25 대형 인클로저 시스템에 전기 제어 장치를 설치하도록 의뢰했습니다. 이것은 우리에게 논리적인 결정이자 미래를 위한 선택이었습니다."라고 CPS Case Packing Systems의 전기 엔지니어인 마크 스프루엔버그(Marc Spreeuwenberg)는 말합니다. 시스템의 제어 장치는 UL 인증을 받았으며 이는 캐나다에서 시운전을 위한 중요한 요구 사항입니다. 이것은 일반적으로 UL을 준수하는 Rittal 인클로저를 사용하는 것이 유리한 또 다른 이유입니다.
Rittal의 새로운 VX25 인클로저 시스템은 앞으로 수십 년 동안 새로운 표준이 될 것입니다.
인클로저 기술을 위한 프리미엄 브랜드
포장 기계 제조업체의 많은 고객이 Rittal의 인클로저를 지정했습니다. 현재 주문 역시 CPS Case Packing Systems의 제어 시스템 엔지니어가 Rittal의 VX25 대형 인클로저 시스템으로 전환할 또 다른 좋은 이유입니다. 이 시스템은 향후 수십 년 동안 새로운 표준을 설정할 것이기 때문입니다. "우리는 프리미엄 브랜드와만 작업하는 것을 선호하기 때문에 Rittal을 선택했습니다."라고 스프루엔버그는 설명합니다. 기계가 Rittal 인클로저와 함께 배송될 때 전기 기술 구성품이 항상 완벽하게 보호됩니다. 스프루엔버그는 또 다른 이점을 언급하면서 "또한 Rittal은 전 세계적으로 퍼져 있으므로 고객은 모든 시스템 액세서리를 해당 국가에서 빠르게 구매할 수 있습니다."라고 말합니다.
간편한 전환
TS 8 시리즈에서 VX25로의 전환은 CPS에서 문제없이 순조롭게 진행되었습니다. 스프루엔버그는 "새로운 VX25 대형 인클로저 시스템에서 동일한 장착 플레이트 배열을 사용할 수 있었습니다."라고 말했습니다. CPS의 개발 부서는 Eplan Electric P8을 사용하여 작업하고 있으며 현재 시스템도 계획했습니다. 파일은 디지털 방식으로 배전반 제조업체에 전송되며, 배전반 제조업체는 필요한 경우 이를 보완한 다음 이를 사용하여 머시닝 센터에서 패널의 기계적 가공을 직접 제어합니다. 따라서 디지털 설계는 조립, 설치 및 케이블링의 기초를 형성합니다. 스프루엔버그는 "우리는 우리에게 무엇이 전달될지 미리 알고 있으므로 더 이상 걱정할 필요가 없습니다."라고 만족스럽게 말합니다.