하노버 국제 산업 박람회가 사상 처음으로 디지털 포럼 형태로 개최된다. 여기에서 Rittal은 Digital Days의 프리미엄 파트너 기업 10곳 중 하나로 2020년 07월 14일과 15일 양일 참가한다. 시스템 플랫폼 제공업체인 Rittal은 자사의 서비스와 혁신을 웹을 통한 가상 박람회 부스와 Rittal 혁신 센터에서 화상으로 진행되는 라이브 웹 프레젠테이션을 통해 소개할 예정이다. 사내 Industry 4.0 프로세스를 위한 최초의 AI기반 실시간 엣지 클라우드 솔루션인 ONCITE는 이번 전시에서 집중하는 여러 하이라이트 중 하나로 2020년 Hermes Award에 노미네이트되었다. 또한 신규 VX IT 랙 뿐만 아니라 패널 빌딩과 스위치기어 제조에서의 더 빠른 가치 창조 프로세스와 같은 IT 인프라 솔루션에 중점을 두고 있다.
하노버 산업박람회가 "Digital Days"라는 가상 이벤트로 올해 개최된다. Rittal은 7월 14일과 15일 디지털 데뷔로 10개의 프리미엄 파트너 중 하나가 될 것이다. Friedhelm Loh 그룹의 전문가는 하이거의 Rittal 혁신 센터(Rittal Innovation Center)의 라이브 링크에 참여하며 7개 이상의 디지털 이벤트에서 톱 클래스 패널 토론, 기조연설 및 혁신 프레젠테이션에 참여할 예정이다.
- Friedhelm Loh 박사와의 고위 회담(2020년 07월 14일 오전 10:15): BDI 경제 포럼: 새로운 방향으로 나아가기 - 새로운 발전의 기회? 경제 및 에너지 연방 장관 페터 알트마이어(Peter Altmaier), Siemens AG의 클라우스 헬름리히(Klaus Helmrich), Festo AG의 올리버 융(Oliver Jung), BDI 대표 디터 켐프(Dieter Kempf), Friedhelm Loh 그룹의 Friedhelm Loh 박사, Robert Bosch GmbH의 롤프 나요르크(Rolf Najork), 그리고 SAP SE의 토마스 자우어레씨히(Thomas Saueressig).
- 2020 헤르메스 어워드(Hermes Award) 프레젠테이션(2020년 07월 14일 오후 2:30): Friedhelm Loh 그룹의 자회사인 German Edge Cloud는 AI 기반의 실시간 엣지 데이터 센터인 ONCITE에 대해 세계에서 가장 중요한 산업상에 노이네이트됐다. ONCITE는 공장에 직접 위치하고 있으며 실시간으로 가까이서 데이터를 평가할 수 있다.
- Keynote Session 1(2020년 7월 14일 오후12:30): “가치 사슬의 디지털 통합 - 경쟁력을 높일 수 있는 기회” 연사: Rittal R&D 대표 이사, 토마스 슈테펜(Thomas Steffen).
- Keynote Session 2(2020년 7월 15일 오후 6:00): “산업 자동화의 생태계(The ecosystem of industrial automation)”. 연사: 이플랜(EPLAN) 대표 이사, 할룩 멘데레즈(Haluk Menderes).
- Innovation Track(2020년 7월 14일 오후 4:00): “콤팩트 인클로저와 디지털 트윈 - AX 포트폴리오 사례를 통한 통합된 가치 창조(The com-pact enclosure and the digital twin – integrated value creation using the example of the AX port-folio)”. 연사: Rittal 제품 관리(PM: Product Management) 담당 부사장, 마하엘 쉘(Michael Schell).
- Innovation Track 2(2020년 7월 15일 오후 2:00): “산업용 IT: 랙부터 AI까지 - 지능형 산업을 위한 실제 솔루션(IT for industry: from the rack to AI – real solutions for intelligent indus-tries)”. 연사: Rittal 글로벌 IT 사업 개발 및 전략 책임자, 라덱 슈토라(Radek Stolar).
- Round table(2020년 7월 14일 오후 4:00): “산업 데이터: Big or small, edge or cloud”. 참가자: IoTos/German Edge Cloud의 ONCITE 산업 담당자, 베른트 크레머(Bernd Kremer).
세계에서 가장 빠른 IT 랙
올해의 주안점은 바로 IT이다. Rittal은 이번 박람회에서 서버와 네트워크 랙을 위한 혁신적 모듈형 시스템인 VX IT 랙 시스템을 새롭게 공개한다. 이제 개별 네트워크 랙에서 전체 데이터 센터에 이르기까지 새로운 IT 인프라를 전례 없는 속도로 조립할 수 있다. VX IT는 모든 구성 요소에 대해 완벽하게 인증된 빠르고 쉬운 온라인 툴을 통해 구성에 대한 자유도를 최대한으로 제공한다. 이는 매우 독특하다고 말할 수 있다.
에너지 소비에 대한 투명성
IT 솔루션에 소비되는 에너지양의 투명성을 최대한 보장하기 위해 Rittal은 상세 에너지 분석을 위한 다양한 측정 기능을 새로운 PDU(Power Distribution Unit) 제품에 통합했다. 이 PDU는 온라인으로 구성할 수 있다. IT 사용자는 이제 IT랙 종류에 상관없이 빠르고 쉽고 필요에 따라 고품질 전력 분배를 구현할 수 있다.
더 빨라진 플랜트 엔지니어링 프로세스
Rittal은 하노버 산업박람회 Digital Days의 또 다른 파트너이자 자매회사인 Eplan과 함께 패널 빌더와 스위치기어 제조 업체가 데이터 일관성을 갖춘 가치 사슬을 어떻게 성공적으로 구축할 수 있는지를 보여줄 예정이다. 엔지니어링과 구성에서부터 기계 가공과 완전 자동화된 와이어 프로세스에 이르기까지 플랜트 엔지니어링의 거의 모든 요소는 디지털 프로세스의 매우 효율적인 상호 작용을 통해 자동으로 일관되게 연결할 수 있다. 이것의 핵심이 바로 디지털 트윈이다. 또한 Rittal은 이러한 프로세스를 더욱 쉽고 빠르며 정확하게 재현 가능하게 하는 자동화 솔루션을 제공한다.
인더스트리 4.0를 위한 인클로저 기술
하우징과 인클로저 시스템이 디지털화를 어떻게 도울까? Rittal은 이 질문에 대해 신규 콤팩트 및 소형 인클로저 시리즈인 AX와 KX, VX25 인클로저 시스템으로 답을 얻었고, 이제는 신규 옥외용 플라스틱 인클로저를 마무리 짓고 있다. 이 인클로저들은 디지털 장비를 통합하고 패널 빌딩과 스위치기어 제조의 디지털 가치 사슬에 매우 적절하다. 예를 들어 가공할 모든 패널에 QR코드가 있으면 고품질 3D 데이터와 구성 툴과 함께 QR코드를 생산 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있어 입고부터 완성까지 모든 단계에서 최첨단 디지털 모니터링을 위한 길을 열 수 있다.
옥외 냉각의 효율성
기타 혁신 제품에는 에너지 절감 및 환경친화적 공조 기술이 적용된 Blue e+ 옥외용 냉각 장치가 포함된다. Rittal의 혁신적인 Blue e+ 기술을 사용하면 시스템의 CO2 배출을 많이 줄일 수 있어 상당한 비용을 절감할 수 있다.
자동차 산업을 위한 솔루션
많은 산업 분야에서 전력 수요가 끊임없이 증가하고 있다. 이는 전력 분배 시스템에 대한 커지는 요구로 이어지고 있다. 에 대한 Rittal의 해법은 최대 6,300A의 유형 테스트 저전압 스위치 기어를 구성하기 위한 완전한 VX25 Ri4Power 시스템이다. Power Engineering 소프트웨어 애플리케이션 덕분에 시스템을 쉽게 구성 및 설치하고 빠르게 저장할 수 있다. 더불어 매우 많은 양의 구리를 절감할 수 있다.
또한 미래를 위해 파트너와 함께 Rittal은 전기 자동차를 위한 충전 스테이션을 설정하는 데 필요한 중앙 인프라 요소도 설계하고 있다. 시스템 제공자인 Rittal은 이러한 인프라를 위한 발전에서 충전 스테이션의 기후 제어에 이르기까지 전체 가치 사슬을 따라 사용할 수 있는 구성 요소를 생산할 계획이다.