Dalla crisi energetica alle tensioni e carenze di approvvigionamento nella supply chain, l'industria è oggi sottoposta a una grande pressione per il cambiamento. Come procede il settore industriale relativamente alla trasformazione nella smart production? E qual è il beneficio che i sistemi di comando, i quadri elettrici e l’ingegneria meccanica con dati coerenti stanno apportando, dalla progettazione fino al funzionamento dell'impianto? Rittal, Eplan, Cideon e German Edge Cloud affronteranno questi temi con i visitatori di SPS a Norimberga e illustreranno come utilizzare la conoscenza del settore per promuovere soluzioni negli ecosistemi di interesse.
Herborn/Monheim/Gräfelfing/Limburg, 12 ottobre 2022
Presso SPS di Norimberga, Rittal, Eplan, Cideon e German Edge Cloud mostreranno come collegare tre sistemi con i rispettivi gemelli digitali per una produzione smart: impianti, prodotti e processi produttivi.
"I dati sono generati in ecosistemi che spesso non sono, ancora oggi, completamente connessi in rete. Sarebbe una vera e propria leva per la produzione intelligente se ci fosse la possibilità di creare un gemello digitale completo per ogni impianto, prodotto e processo di produzione e a loro volta, collegarli in modo intelligente”, afferma Markus Asch, CEO di Rittal International e Rittal Software Systems. E aggiunge: “La fiera SPS è l'ambiente ideale per avere un confronto, con costruttori di quadri elettrici e ingegneri meccanici, e per capire le modalità in cui i dati del gemello digitale dell'impianto possono valorizzare le attività. Ci sono grandi opportunità."
A tal fine, le aziende del gruppo Friedhelm Loh supportano i loro clienti con la conoscenza del settore e con soluzioni concrete.
Eplan e Rittal stanno collaborando con i produttori di sistemi di controllo, di quadri elettrici e di macchine per promuovere lo sviluppo del gemello di automazione di macchine e sistemi e rendere utilizzabili i dati durante il funzionamento. Cideon, con la sua esperienza in CAD/CAM, PDM/PLM e configurazione di prodotto, migliora la compatibilità dei dati nel gemello digitale. German Edge Cloud utilizza le informazioni provenienti dai dati di sistema per una connessione più rapida e per visualizzare i processi come gemello di produzione digitale. La gestione della produzione supportata dall'IIoT con ONCITE Digital Production System aumenta quindi l'efficienza e la flessibilità della produzione.
Il digitale, dall'ingegneria alle operazioni
Uno dei focus dello stand congiunto nel padiglione 3 è la coerenza dei dati in tutta la catena del valore della produzione di quadri elettrici, dall'ingegneria all’approvvigionamento e dalla produzione alla fase operativa dei sistemi. Attraverso le soluzioni di Eplan e Rittal, i costruttori di quadri elettrici risparmiano tempo e denaro nel loro processo di valore. Garantendo dati di sistema senza soluzione di continuità per la manutenzione, il servizio intelligente e la connessione di sistema diventeranno anche partner digitali ricercati dai gestori degli impianti.
Una progettazione elettrica e una fornitura più rapida
La nuova piattaforma Eplan 2023 offre maggiore velocità nella progettazione: con il suo nuovo motore grafico, garantisce una progettazione 3D ancora più rapida. Una gestione internazionale delle macro accelera ulteriormente il processo a supporto dei diversi standard. Eplan eStock completa la gestione centrale degli articoli nel cloud. Eplan Harness proD ora supporta gli utenti per tutto ciò che riguarda il cablaggio delle macchine. Rittal sta accelerando la supply chain con configuratori e con una tecnologia di sistema a consegna rapida, che ora integra ulteriormente anche la serie di armadi compatti. Naturalmente, la presentazione in fiera includerà anche innovazioni di prodotto provenienti da tutti i settori in cui opera Rittal. L'intera gamma di prodotti è disponibile a magazzino, sia che si tratti di applicazioni nell'industria, nel settore energetico o nell'IT.
Nuove macchine e software per il workshop
La WT C10 Wire Terminal è uno dei punti di forza dello stand Rittal. Con la nuova versione della macchina, la lavorazione del filo completamente automatica è dieci volte più veloce rispetto a quella manuale. Lo sviluppo offre molti miglioramenti, ad esempio un approccio modulare alla fornitura e all'uscita di fili con un nuovo sistema di magazzino cavi e blocchi di alimentazione intercambiabili rapidamente. La nuova struttura del software della Wire Terminal garantisce una perfetta integrazione nel flusso di lavoro del RiPanel Processing Center. In fiera sarà anche presentato un aggiornamento di questo software di gestione del lavoro. Tra le novità, una migliore gestione delle modifiche e l'integrazione delle filettature UNC per il mercato statunitense.
La principale innovazione di Eplan per il workshop della progettazione di armadi è "Smart Mounting". Il nuovo software ora visualizza anche i componenti meccanici ed elettrici utilizzati nella costruzione degli armadi, mentre Eplan Smart Wiring guida l'utente attraverso il cablaggio. Grazie a precise istruzioni di lavoro e visualizzazioni 3D, l'espansione è più semplice e priva di errori.
I visitatori possono anche ottenere ulteriori approfondimenti, analisi dei processi e consigli strategici allo stand di Eplan e Cideon nel padiglione 6.
Dati IIoT per una gestione agile della produzione
La fase operativa dei sistemi comporta più del semplice vantaggio in termini di manutenzione attraverso i dati di sistema nella tasca digitale ePocket, o del 75% di risparmio energetico con le nuove unità di raffreddamento Blue e+ o dei servizi intelligenti. German Edge Cloud mostra come sia possibile aumentare l'efficienza e la flessibilità della produzione quando i dati provenienti dalle applicazioni IIoT vengono incorporati nella gestione agile dei processi produttivi. L’ONCITE Digital Production System, classificato di recente come "best in class" da Pierre Audoin Consultants (PAC), combina caratteristiche chiave, precedentemente separate, della produzione digitale in un sistema con una struttura flessibile: gestione agile della produzione con funzioni MES e MOM, IoT industriale come database e sviluppo low-code per lo sviluppo di applicazioni semplici. Inoltre, l'edge computing soddisfa tutte le esigenze relative alla riservatezza nell'elaborazione dei dati.