La chaleur est souvent néfaste au sein d’une armoire électrique. Il est très important de l'évacuer vers l'extérieur pour que les composants actifs, qu’elle intègre, ne voient pas leur fiabilité ou leur durée de vie altérée. Cette mission est souvent confiée à des ventilateurs à filtre qui sont peu considérés et dont l’importance est souvent sous-estimée. Rittal propose désormais une nouvelle génération de ventilateurs à filtre Blue e+, dotée d'une fonction de refroidissement d'urgence et de nombreuses autres caractéristiques innovantes, qui assurent un refroidissement intelligent.
Partout où la température dans une armoire électrique peut être régulée à l'aide de l'air ambiant, les ventilateurs à filtre sont une solution appréciée et économique. Ils sont de loin le moyen la plus fréquemment utilisé pour le refroidissement d'une armoire électrique. Jusqu'à présent peu considérés, ils se révèlent être dorénavant des assistants intelligents, qui surveillent les dangers potentiels grâce à de nouvelles fonctions, qui s’avèreront vite indispensables. Les nouveaux ventilateurs à filtre Blue e+ Rittal peuvent, par exemple, résister activement à une hausse de température subite et imprévue grâce à une fonction de refroidissement d'urgence. Cela permet de protéger les composants actifs intégrés au sein d’une armoire électrique contre la surchauffe et, en cas d'urgence, d'éviter les coûts liés à une panne de l'installation.
Gain de temps au montage grâce à une manipulation sans outils
Si la dernière génération de ventilateurs à filtre était déjà conçue pour un montage et un entretien sans outils, les composants mécaniques destinés à cet effet ont été entièrement revus. Les clips nécessaires à la fixation des ventilateurs sur l’armoire électrique ainsi que le mécanisme d'ouverture de la grille pour le remplacement du filtre fonctionnent ainsi encore plus confortablement. Les caractéristiques, qui ont déjà fait leurs preuves, comme l’inversion simple du sens de soufflage ou le positionnement à 4 endroits différents du bornier de raccordement électrique, ont été conservées. Outre les améliorations mécaniques, des modifications ont également été apportées au design. Ainsi, les lamelles de la grille sont désormais verticales sans altérer le degré de protection des ventilateurs. Ils sont aussi disponibles de deux couleurs différentes : la couleur standard en RAL 7035 (gris lumineux), identique à la couleur des armoires électriques dans l’industrie, mais aussi en RAL 9005 (noir profond) plus communément utilisée dans l’univers IT.
Intelligence dans un espace réduit
Les ventilateurs à filtre Blue e+ sont disponibles en cinq tailles et huit catégories de débit d’air allant de 20m³/h à 1160m³/h. Ils se déclinent en différents modèles en fonction de leurs applications et de leurs fonctions : la version standard apporte les fonctions de base, la version CEM dispose de caractéristiques capables de garantir une certaine continuité électrique pour protéger les armoires électriques des influences électriques et magnétiques qui pourraient perturber leur fonctionnement ou leur environnement. Les modèles avec moteur EC permettent la régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs et leur surveillance via une interface analogique. La régulation de la température peut ainsi s’adapter aux besoins réels tout en économisant de l'énergie, en réduisant le niveau sonore et en augmentant la durée de vie. La nouvelle génération perpétue ces avantages et en offre d’autres en plus comme une large plage de tensions d’alimentation (100-240 V) ou une interface Modbus par laquelle la supervision, la commande et la fonction d'alarme sont disponibles.
Contrôle total avec l'interface IoT
Les ventilateurs à filtre EC connectés via l'interface IoT de Rittal peuvent fournir des informations sur leur état de fonctionnement, leur charge de fonctionnement, leurs heures de fonctionnement ou leur consommation électrique. Ainsi, dans une rangée d’armoires électriques, il est possible de détecter, à l’aide de sondes de température, les points chauds soudains et de les affecter à un ventilateur en particulier. Les exploitants de l’installation sont immédiatement informés et la fonction de refroidissement d'urgence du ventilateur à filtre s’active dès que la température dépasse le seuil d'alarme. Une augmentation de la vitesse du ventilateur et donc du débit d'air retarde la surchauffe. Le ventilateur à filtre revient en mode normal dès que la température redescend en dessous du seuil d’alarme. La nouvelle génération de ventilateurs à filtre Blue e+ n’apportent pas que des avantages en matière de sécurité mais aussi en termes de durabilité : le filtre se nettoie automatiquement grâce à un principe automatique d’inversion du sens de soufflage qui se produit plusieurs fois par jour. Les exploitants peuvent aussi indiquer la durée de fréquence de remplacement des cartouches filtrantes et la matérialiser à l’aide d’une jauge identique à celle d’un réservoir d’essence de voiture. Une maintenance prédictive est ainsi possible, ce qui permet d'agir de manière planifiée et ainsi économiser du temps et des efforts.
En ce qui concerne la mission principale d’un ventilateur à filtre, à savoir diffuser dans l’armoire électrique un maximum d’air tout en filtrant le maximum de particules de poussières possibles, Rittal innove en équipant d’origine ses ventilateurs avec un filtre plissé. Grâce à leur plissage, la surface de filtration des cartouches filtrantes est six fois plus grande qu’un filtre standard en fibres mêlées nontissés tout en laissant passer 40% plus d'air. Leur saturation est aussi deux à trois plus longue (en fonction de l’application) ce qui permet d’allonger d’autant leur fréquence de remplacement. Tous ces nombreux avantages permettent à la nouvelle génération de ventilateurs à filtre Blue e+ de porter la ventilation traditionnelle des armoires électriques à un niveau supérieur.
À propos de Rittal :
Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.
Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.
Crée en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde atteint près de 12000 personnes et qui a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
Relations Presse
Rittal SAS Pierre-André STADLER Tél. 01 79 95 17 08 www.rittal.fr