Les ventilateurs à filtre constituent souvent un détail dans l’équipement d’une armoire électrique. Lorsque leurs filtres sont encrassés, ils sont souvent remplacés par les filtres les moins chers possibles. Pourtant, acheter au moins cher ne constitue mais toujours une économie en fin de compte. De plus, opter pour un filtre inadapté peut mettre en danger le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation ou de la machine. Avec les nouveaux filtres plissés Rittal, les exploitants d’installations électriques et de commande vont retrouver la sérénité. Les armoires électriques ne seront plus considérées comme des nids à poussière. Les nouveaux filtres plissés garantissent leur étanchéité et permettent en plus de réduire la consommation électrique des ventilateurs et donc leurs coûts d'exploitation mais aussi leurs coûts de maintenance.
Les ventilateurs à filtre filtrent l'air frais ambiant avant qu'il n'entre dans l'armoire électrique. Simultanément, l'air chaud à l’intérieur de l’armoire électrique est évacué hors de l'armoire électrique par l’intermédiaire d’un filtre de sortie. Il est important que le ventilateur à filtre ne dégrade pas le degré de protection de l'armoire électrique tout en développant le débit d’air le plus élevé possible pour pouvoir efficacement évacuer la chaleur dissipée par les composants électriques intégrés dans l'armoire électrique et ainsi éviter la formation de points chauds néfastes à leur durée de vie et à leur fiabilité.
Les subtilités des filtres
Les ventilateurs à filtre doivent donc être conçus de manière à être suffisamment hermétiques à la poussière et aux projections d'eau. Pour cela, la fiabilité du joint, la forme des lamelles et le type de filtre utilisé jouent un rôle prépondérant. Si le filtre est trop étanche, il ne laisse plus passer suffisamment d'air. S'il est trop perméable, trop de particules de poussière, voire de l'eau, pénètrent dans l'armoire électrique et peuvent endommager les composants qu’elle intègre. Si le filtre utilisé n’est pas d’origine et que l’orientation, la densité ou le matériau de ses fibres sont différents, par exemple s'il a été découpé à partir d’un rouleau, l'indice de protection du ventilateur et donc de l’armoire électrique ne sera plus assuré.
Il faut un parfait équilibre
Avec les nouveaux filtres plissés, Rittal a trouvé le juste équilibre entre ces différents paramètres. Non seulement l'indice de protection IP54 est garanti, mais les armoires électriques sont également protégées de manière fiable contre les particules de poussière et de saleté qui pourraient nuire à leur bon fonctionnement. Les nouveaux filtres plissés disposent d’un pouvoir filtrant 50% plus élevé que les filtres traditionnels tout en disposant d’un débit d'air plus élevé. Ainsi, le taux de panne des composants électriques intégrés dans l'armoire électrique est plus faible. En particulier, les particules fines de poussière (0,3 - 1 µm) sont filtrées de manière beaucoup plus efficace.
Le débit d'air est nettement augmenté
En effet, grâce à leurs nombreux plis, les filtres possèdent une surface six fois plus grande, qui est jusqu’à 40% plus perméable à l'air qu'un filtre non-tissé traditionnel. Le débit d'air des ventilateurs étant plus élevé, il est possible de réduire considérablement leur consommation électrique et donc leurs coûts d’exploitation. Les études montrent que leur fonctionnement est réduit de 22%. Comme les ventilateurs tournent moins souvent, leur durée de vie se rallonge d’autant. Avec des ventilateurs qui s’encrassent moins vite tout en laissant passer plus d’air et qui tournent moins longtemps, il est possible de multiplier par deux ou trois la durée entre deux passages de maintenance. Les performances exceptionnelles de ces nouveaux filtres plissés permettent même d’envisager d’utiliser des ventilateurs plus petits tout en conservant un débit d’air identique.
Nous avons mis à votre disposition (en cliquant sur le lien ci-dessous) un calculateur pour matérialiser les économies d’énergie et les gains réalisables en optant pour les nouveaux filtres plissés Rittal.
Relations Presse Pierre-André STADLER Tél. 01 79 95 17 08 www.rittal.fr