Installer des rails de montage exactement à la bonne hauteur dans une armoire électrique, cela semble être une tâche facile. Pourtant, il arrive sans cesse que les rails de montage d’armoires électriques juxtaposées soient décalés d’une unité de trame. Les employés à l’atelier de la société Schaper Steuerungstechnik GmbH à Herford peuvent à présent oublier ce souci car un petit détail, qui passe quasiment inaperçu sur la nouvelle armoire électrique VX25, leur a résolu le problème : des repères sur les montants verticaux des armoires électriques.
Fabriquer des installations électriques en tenant les délais de livraison exigés font partie des grands défis des sociétés concernées. Pour y arriver, il faut des composants optimaux. Les techniciens de l'automaticien étaient curieux lorsqu’ils ont utilisé les nouvelles armoires électriques VX25 de Rittal lors des premiers projets. Il s’agit de grandes installations électriques d’une longueur de 30 à 40 mètres, dans lesquelles les nouvelles armoires électriques devaient faire leurs preuves.
"L'armoire électrique juxtaposable VX25 permet dans de nombreux cas d’économiser du temps, ce qui est fort appréciable lorsqu’il y a des contraintes de délais."
Nils Mentrup, responsable technique chez Schaper Steuerungstechnik
Faible diversité des pièces
Avec l'armoire électrique juxtaposable VX25 de Rittal, tout a été pensé pour améliorer le rendement et cela se matérialise d'une manière évidente dans la pratique pour la société Schaper. Le faible nombre de références est par exemple un avantage important qui se remarque directement par la simplification de la gestion de stock. Cela a un impact sur les employés du stock centralisé mais aussi sur ceux des stocks de pièces pour les différents projets directement aux postes de travail. Comme il y a moins de pièces différentes, les erreurs sont également moins nombreuses.
L'objectif est aussi de gagner du temps. C'est le cas lorsque, par exemple, toutes les vis de l'armoire électrique juxtaposable VX 25 disposent de la même empreinte Torx 30. Le monteur a ainsi toujours automatiquement la bonne visseuse portative sur lui. « Avant nous avions toujours deux visseuses portatives équipées des embouts de vissage appropriés lors du montage – maintenant nous n’en avons plus qu’une », note Nils Mentrup, responsable technique chez Schaper.
Montage plus rapide
Lors du montage, l'armoire juxtaposable VX25 offre également de nombreuses simplifications qui entraînent un gain de temps. Les portes de l’armoire électrique peuvent ainsi être dégondées facilement. L’enlèvement des goupilles, qui était nécessaire par le passé, n’est plus nécessaire avec le nouveau système. En principe, la société Schaper démonte toujours les portes avant de commencer le montage et le câblage. Cela facilite particulièrement le travail lorsqu’il faut poser des câbles d'une armoire électrique à l’autre. « Le gain de temps pour le démontage et le montage peut être d’une minute ou plus par porte d’armoire électrique », calcule Nils Mentrup. Pour de grandes installations, le gain de temps accumulé représente vite quelques heures. Le montage, réalisable par une seule personne, contribue également à ganer du temps.. Un employé peut, par exemple, monter un panneau arrière sans l’aide d’un collègue. Il l’accroche simplement par le haut et le panneau arrière reste en position jusqu’à ce qu’il ait inséré les vis. Même s’il s'agit seulement de quelques secondes gagnées, le collègue peut effectuer d’autres tâches pendant de temps.