Fribourg – la ville en Brisgau – compte une attraction supplémentaire. Ici roulent des bus électriques qui protègent l'environnement. Les infrastructures de recharge des bus ont été conçues par la société SBRS GmbH avec des produits Rittal, qui les protègent non seulement des intempéries mais aussi qui protègent les personnes contre tout accès non autorisé.
La société SBRS GmbH de Dinslaken, qui a déjà réalisé des projets similaires pour les villes de Bruxelles, Münster, Osnabrück ou Venise, a été mandatée pour la construction des infrastructures de recharge de la ville de Fribourg en Brisgau. L’intégrateur développe, conçoit et fournit les infrastructures de recharge dans leur intégralité, du chargeur jusqu’à la protection foudre et réalise également le génie civil ainsi que le câblage. Pour les habillages électriques, la société SBRS GmbH a choisi les armoires juxtaposables Toptec de Rittal.
Les bus électriques font le « plein » en seulement cinq à huit minutes lors d’une recharge occasionnelle car les passagers ne veulent pas attendre plus longtemps leur bus. Ces recharges intermédiaires aux arrêts de bus sont réalisées grâce à une mise en contact automatique via des pantographes. L’alimentation de ceux-ci est généralement réalisée via un coffret d’infrastructures prévu pour l’implantation en extérieur. Cela signifie que les coffrets doivent résister aux intempéries et ne doivent pas représenter de danger pour les personnes, p. ex. d’électrocution. Les prescriptions de sécurité pour une telle infrastructure de recharge sont élevées car les bornes de recharge disposent parfois d’une puissance de charge supérieure à 450 kW et des tensions de sortie jusqu’à 1000 Volt.
Les bornes de recharge pour les bus électriques se trouvent autant au dépôt de bus qu'aux terminus, sur la « Europaplatz » à Fribourg. Elles disposent de l’indice de protection IP55 et offrent ainsi une protection contre les contacts, la poussière et l’eau.
Pour l'intégrateur qu'est SBRS, il était clair dès le début qu’ils miseraient sur Rittal pour les armoires électriques :
"Nous apprécions la conception des armoires électriques Rittal. Une infrastructure de recharge peut être réalisée rapidement et aisément avec les produits Rittal. Ces derniers sont en outre disponibles dans le monde entier – cela nous aide aussi pour nos projets internationaux."
Dr. Stephan Nahmer, membre du directoire et responsable de la gestion des projets de la société SBRS GmbH
L'armoire de base qui se trouve à l'arrêt de bus « Europaplatz » à Fribourg en Brisgau est une armoire Toptec pour l’implantation en extérieur en version CEM pour le blindage contre les ondes électromagnétiques. L'ensemble d'armoires est accessible à trois endroits. Pour sa ventilation, il a été prévu des ventilateurs à filtre Rittal qui le raffraichissent avec l'air ambiant. Les armoires sont dotées de doubles parois qui créent un « effet cheminée » qui empêche le réchauffement dû au rayonnement solaire. Cela signifie que l'air chaud est dirigé vers le haut avant d'être évacué vers l’extérieur au travers du toit ventilé. Une protection élevée contre la corrosion est obtenue grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité comme l’acier inoxydable et l’aluminium.