EVVA Sicherheitstechnologie

Convaincu par le service après-vente Rittal

La société EVVA Sicherheitstechnologie GmbH est un des fabricants de pointe en matière de solutions d'accès mécaniques et électroniques. Plus de 200 brevets nationaux et internationaux témoignent de la capacité d’innovation de l’entreprise familiale qui emploie actuellement environ 750 salariés à travers l’Europe, dont 460 au siège à Vienne. L’entreprise s’est engagée dans le développement durable dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale. Des nouveaux produits comme la nouvelle gamme de climatiseurs Blue e+ de Rittal permettent à la société EVVA d'atteindre ses objectifs en matière d’économie d’énergie.

"La coopération avec Rittal est excellente, nos interlocuteurs sont immédiatement disponibles. En cas de problèmes, tout est toujours fait pour que tout soit rapidement résolu. Les employés de Rittal sont excellents également pour le service après-vente."

Herbert Reininger, responsable production chez EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Des équipements innovants, comme la nouvelle série de climatiseurs Blue e+ de Rittal, aident EVVA à économiser de l'énergie.

Plus de refroidissement énergivore

Les meilleures intentions écologiques ne peuvent être réalisées que si les technologies appropriées existent sur le marché. Avec ses climatiseurs Blue e+, Rittal a développé une technologie hybride brevetée associée à une régulation innovante par variateur. Cette technologie hybride associe en fait un circuit frigorifique classique intégrant un compresseur à un caloduc. Le compresseur est mis en service uniquement si le refroidissement passif du caloduc ne suffit plus. Les premiers résultats des essais effectués chez nos clients démontrent une économie de 75 pour cent de la facture d'électricité.

Maintenance des climatiseurs

Le service et l’entretien sont tout aussi importants que le fonctionnement efficace des climatiseurs et ils peuvent aussi contribuer à réaliser des économies d’énergie. Les 26 climatiseurs de la société EVVA ont successivement été intégrés dans un contrat de maintenance de Rittal. Le bus de maintenance Rittal circule pour cela à travers toute l’Autriche pour effectuer les opérations de réparation et d’entretien. À bord de cet atelier mobile consacré au génie climatique, il y a l'outillage et les pièces de rechange nécessaires ainsi qu’une réserve d’azote et de fluide frigorigène qui permettent au  technicien de maintenance d'effectuer sur site l’ensemble des travaux de réparation et d’entretien des climatiseurs. Un nettoyage intérieur est effectué sur tous les appareils, en complément d’une évaluation de l’état général. Les climatiseurs peuvent disposer d'un meilleur rendement et leur durée de vie peut être augmentée à l'aide de contrôles périodiques.

Vue d'ensemble

Projet
EVVA Sicherheitstechnologie
Ville
Vienne, Autriche
Secteur d'activité
Machine-Building
Défi
  • Actions durables et respectueuses de l’environnement
  • Climatisation à efficience énergétique au sein de la production
  • Service et entretien des climatiseurs
Solution
  • Climatiseur Blue e+ de Rittal, climatiseurs TopTherm, armoires électriques
  • Entretien de 26 climatiseurs et contrôles périodiques pour un fonctionnement efficient et une durée de vie plus longue des climatiseurs