Le temps c’est de l’argent – cette maxime prévaut également pour le constructeur d’armoires de commande Duim techniek à Veenendaal aux Pays-Bas. La PME est spécialisée dans les commandes électriques pour le traitement des déchets et le secteur du recyclage. Chacune des commandes intelligentes construites par les 30 salariés de la société Duim techniek est unique et nécessite beaucoup de travail lors de la réalisation. « C'est pourquoi, nous cherchons toujours de nouvelles possibilités pour réduire le temps de montage », explique Rijkjan Ploeg, responsable de l'atelier électrique chez Duim techniek. Un des moyens d'y arriver est d'utiliser des armoires électriques juxtaposables VX25 de Rittal.
Un montage rapide est demandé
Une tâche classique pour Duim techniek est de juxtaposer plusieurs armoires électriques. Les armoires électriques juxtaposables de Rittal prennent l'avantage en proposant des joints de juxtaposition qui se posent facilement et très rapidement avant de juxtaposer les armoires. Les erreurs lors de l’alignement des différentes armoires sont également évitées grâce à la nouvelle technologie. La fixation du panneau latéral n'a en outre plus besoin d’être vissée – elle est simplement encliquetée. Les portes des armoires électriques juxtaposables VX25 ne nécessitent plus de goupilles d'axe et se montent et se démontent sans outil ce qui contribue également au gain du temps lors du montage, comme le souligne Rijkjan Ploeg : « Les portes peuvent être décrochées facilement de leurs charnières sans outil. »
"Par rapport à avant, nous gagnons clairement une demi-heure par armoire électrique."
Rijkjan Ploeg, responsable d’atelier, Duim techniek
Protection dans un environnement difficile
« Beaucoup d'applications font face à des conditions ambiantes très difficiles», dit Peter Geerts du service commercial de Duim techniek : « Les installations sont souvent maltraitées. » Dans ces atmosphères, l’air est souvent chargé de poussières, qui altèrent les contacts électriques et les relais voire de substances agressives et corrosives qui pourraient pénétrer dans les installations. « Une bonne protection de nos installations électriques est donc extrêmement importante pour un fonctionnement sans problèmes », souligne Peter Geerts. Lorsque cela est possible, les armoires électriques, avec le matériel de commande qu'elles intègrent, sont logées dans des containers ou des espaces clos contrôlés sans poussière. Mais cela ne peut pas être réalisé pour toutes les applications. La robustesse des armoires électriques juxtaposables VX25 Rittal contribue dans de nombreuses applications à la protection et à la fiabilité des systèmes de commande de Duim techniek. « Nous utilisons les armoires électriques de Rittal car elles sont robustes et fiables et offrent une bonne protection lorsque les conditions ambiantes sont difficiles », explique Peter Geerts.
Simplicité et efficacité élevées
Dans les armoires électriques juxtaposables VX25, tout est pensé pour améliorer le rendement. Cela se matérialise immédiatement dans la pratique. Le nouveau profilé de l'ossature, qui est utilisé aussi bien dans la verticalité que dans l'horizontalité de l'ossature, constitue la base du système. Cette conception entraîne un nombre de pièces différentes nettement inférieur que sur le modèle précédent. Moins de pièces simplifie bien des choses à commencer par la gestion des stocks ce qui a pour conséquence de baisser les coûts. « Les armoires électriques juxtaposables VX25 de Rittal permettent un travail en toute efficacité et assurent une protection optimale contre la poussière et d'autres conditions ambiantes difficiles », résume Peter Geerts.