La Universidad de Oxford posee una de las colecciones de mayor tamaño y relevancia del mundo, sumando más de 21 millones de objetos, especímenes e impresos. Esta colección también incluye el Museo de Historia Natural, que forma parte de la división de Jardines, Bibliotecas y Museos (GLAM). Dada la creciente demanda de datos, era necesario actualizar por completo la infraestructura informática para mejorar así las conexiones de datos informáticos y telefónicos.
Gracias al micro Data Center de Rittal, pudimos utilizar la ubicación que se propuso y ahorrar así una gran cantidad de tiempo, energía y costes.
El edificio histórico está protegido, por lo que el reacondicionamiento no era una de las opciones. Por este motivo, Anjanesh Babu, jefe de proyectos de TI de GLAM, estaba buscando urgentemente otra solución que no supusiera recurrir a modificaciones estructurales. Rittal logró encontrar un concepto que encajaba a la perfección para este proyecto, un micro Data Center completo y preparado para su aplicación con un armario totalmente equipado con racks TI, accesorios, climatización, PDU, monitorización y protección contra incendios. La característica más especial de esta solución es un refrigerador de refrigeración por líquido que ahorra espacio y se integra directamente en el rack. Gracias a estas características, se pudo llevar a cabo la instalación en el sótano del museo, sin necesidad de recurrir a modificaciones estructurales que supondrían un gran coste. La puesta en marcha del nuevo micro Data Center supuso finalmente un alivio para Babu.