Seeluft ist gesund! Was für die Atemwege sicher richtig ist, gilt auf keinen Fall für Elektroinstallationen. Hier muss optimaler Schutz her – in der Regel ist dies ein Schaltschrank, der die elektrotechnischen Komponenten sicher vor Umgebungseinflüssen schützt. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen sowie Staub und Feuchtigkeit können die Elektrotechnik schädigen und führen im schlimmsten Fall zu einem Stillstand der Gesamtanlage. Die Anforderungen an die Gehäuselösung hängen also stark vom Aufstellungsort ab und sind bei einer Installation im Außenbereich besonders hoch. Eine Umgebung, in der die Gehäuse besonders harten Bedingungen ausgesetzt sind, ist etwa der Seehafen, da Salzwasser bzw. salzhaltige Aerosole in der Luft sehr aggressiv sind.
Outdoor-Schränke für das Container-Terminal
Das CSP Zeebrugge Terminal liegt direkt an den wichtigsten Schifffahrtsrouten in Nordwesteuropa. Die größten Containerschiffe der Welt legen hier an. Sieben Super-Post-Panamax-ZPMC-Portalkräne stehen in dem hochmodernen Terminal zur Verfügung, um die Schiffe mit Containern zu be- oder entladen.
Für die elektrotechnischen Anlagen im Terminal suchte der Hafenbetreiber nach einer neuen Schaltschranklösung. „Neben dem Schutz vor den Umgebungseinflüssen war vor allem die Kühlung der Komponenten im Schaltschrank eine große Herausforderung für uns“, erzählt Steven Lowyck, der als Control Engineer bei CSP ZeebruggeTerminal für die Planung der Anlage zuständig ist. Nach ausführlicher Beratung entschied sich CSP für die CS-Schränke von Rittal, die speziell für den Outdoor-Einsatz konzipiert sind. „Wir haben festgestellt, dass durch die Wahl eines doppelwandigen Gehäuses die natürliche Konvektion – das heißt dadurch, dass die warme Luft zwischen den Wänden nach oben steigt – für unsere Anwendung eine ausreichende Kühlung gewährleisten kann“, nennt Lowyck einen der Vorteile: „Es versteht sich von selbst, dass sich dies positiv auf unsere Energiebilanz auswirkt.“
Im Gegensatz zu den alten Polyethylen-Schränken, die wir bisher verwendet haben, zeigen die CS-Schränke von Rittal keine Anzeichen von Alterung.
Die Schaltschränke für die Außeninstallation am Terminal von CSP müssen unterschiedliche Eigenschaften erfüllen. Dazu gehören beispielsweise eine hohe Korrosionsbeständigkeit, eine IP-Schutzart von mindestens IP 55, ein Einbruchschutz bis RC 4 sowie ein breiter Anwendungs-Temperaturbereich. Die Rittal CS-Schränke erfüllen diese Anforderungen optimal. Der doppelwandige Aufbau erleichtert nicht nur die natürliche Konvektion, sondern vermindert auch den Effekt durch direkte Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus zeichnen sich die Schaltschränke durch ein multifunktionales Dachkonzept aus, das ringsum über den Rand des Schaltschranks hervorragt. Die integrierten Transportmöglichkeiten und die vielen Montagevorteile, die einen einfachen Innenausbaus ermöglichen, sind weitere Pluspunkte des Systems.
Robust und langlebig
„Laut Rittal haben die CS-Schränke eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren“, sagt Lowyck: „Das wollten wir uns gerne in der Praxis selber ansehen.“ Zusammen mit dem Rittal Account Manager haben die Mitarbeiter von CSP deswegen mehrere Referenzstandorte besucht und konnten dort feststellen, dass sich die Schränke nach mehr als 13 Jahren noch in einem optimalen Zustand befanden. „Auch deshalb haben wir uns für Rittal entschieden. Und mit den einfach und sicher verschließbaren Kabeleinführungsplatten sind diese Schränke definitiv dicht. Im Innern findet sich nicht einmal ein Spinnennetz“, schließt Lowyck.