El fabricante austríaco de armarios de control y de distribución Baumgartner Automation atiende principalmente consultas de la industria de la construcción, que incluyen impresionantes proyectos emblemáticos, como el gran pedido para una cantera en los Emiratos Árabes Unidos. Para este proyecto, Baumgartner Automation confió en la colaboración con Rittal y el uso de un centro de mecanizado Perforex de Rittal. El fabricante de armarios de distribución entregó un total de 68 armarios TS 8 de Rittal completos al emirato de Ras al-Khaimah.
Productos del sistema certificados y que cumplen con las normas de lo más convincentes
Dos detalles en concreto fueron decisivos para la adjudicación del proyecto: por un lado, la empresa Baumgartner está certificada según la norma ISO 9001. Por el otro, la colaboración prevista con Rittal era importante para los clientes de los Emiratos Árabes Unidos, ya que se pudo garantizar el cumplimiento de la norma EN 61439, vigente desde noviembre de 2014. Esto incluye nuevas definiciones de conceptos, cambios en los ensayos de tipo y requisitos de documentación más amplios para los fabricantes de armarios de distribución. La tecnología de Rittal incluida en la oferta permitió un enfoque de solución integral con productos del sistema conforme a las normas para la fabricación de armarios de control y de distribución, lo que permitió un ensayo de tipo sencillo.
Documentación conforme a las normas
El software de planificación Power Engineering 6.0 de Rittal ofrece un soporte completo tanto en la planificación y la configuración de armarios de distribución con el sistema Ri4Power como en la documentación conforme a las normas. Con solo pulsar un botón, el software crea los ensayos de tipo correspondientes, incluidos los informes de ensayo necesarios. Esta herramienta de ingeniería también contiene listas de comprobación, lo que permite al fabricante del armario de distribución comprobar si se cumplen todos los requisitos de la norma. De este modo pueden llevarse a cabo las pruebas necesarias y documentarse de forma sistemática.
Distribución de la corriente más fácil que nunca
A la hora de ampliar la distribución de corriente para el proyecto, el fabricante de sistemas de control confió plenamente en los especialistas de Rittal. «La particularidad para nosotros fueron sin duda los sistemas de carriles conductores para alrededor de siete megavatios de distribución de corriente, porque con las corrientes que conducen preferimos mantener nuestras manos bien lejos», recuerda Waldenberger. Por lo tanto, el centro de modificaciones de Rittal se encargó de la instalación de los distribuidores de forma completamente mecánica. Baumgartner Automation valora el alto nivel de competencia y orientación a las soluciones de Rittal en la implementación de estos complejos requisitos. «Esto nos ahorró mucho tiempo», explica Waldenberger.
Reconocimiento de las oportunidades de continuidad desde el principio
El éxito de Baumgartner Automation no es accidental. A la empresa le gusta ser una de las pioneras del sector. «Fuimos uno de los primeros en adquirir un centro de mecanizado con el que podemos mecanizar los armarios de distribución internamente. La decisión de adquirir el Perforex en 2001 fue puramente instintiva y nunca lo hemos lamentado. En 2016 invertimos en un nuevo centro de mecanizado Perforex de Rittal Automation Systems». Porque ningún mecanizado en Baumgartner puede prescindir del centro de mecanizado. «Ya casi no hay trabajo manual en el mecanizado de chapas, porque la calidad, la repetibilidad y la producción en serie de la máquina son óptimas», explica Johann Waldenberger. Con Perforex, Rittal ha alcanzado un nuevo nivel en términos de uniformidad en la construcción de armarios. Los fabricantes de armarios de distribución se benefician de una constante experiencia en soluciones y una mayor productividad.