Die Aufgaben der Energiewende sind zu komplex, um sie alleine zu lösen. Nur durch Erfahrungsaustausch, Partnerschaften, gemeinsame Anstrengungen und intelligente Plattformen lässt sich der Weg zur All Electric Society bereiten.
Raphael Görner bietet in dem Online Talk Energy Flash Fachleuten rund um den Energiesektor sowie Digitalisierungsexperten eine Plattform für Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer.
Die interessierten Zuschauer werden in die Interaktion eingebunden, damit rege Diskussionen und Impulse entstehen. Ein Livestream als Kombination aus Nachrichtensendung, Workshop, Interview und Diskussionsrunde – authentisch, offen und energiegeladen.
Direct Current as enabler of the energy transition
Energy Flash No. 5 – am 20. September 2023 um 17:00 Uhr
Live aus Haiger von der Mitgliederversammlung des ODCA
Gleichstrom spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Die Einsparungspotenziale für Energie und Ressourcen sind enorm. Neues Denken ist gefragt und das hat sich die ODCA (Open Direct Current Alliance) zur Aufgabe gemacht. Kern der Arbeit der Allianz ist es, Gleichstromanwendungen einfach umsetzen zu können. Das Besondere: Das „Who is Who“ aus Industrie und Forschung – konkret über 50 Unternehmen und Institutionen – arbeitet gemeinsam und stellt so die Weichen, um die Vorteile von Gleichstrom nutzen zu können.
Raphael Görner, Leiter des Geschäftsbereichs Energy & Power Solutions bei Rittal, geht nun zum fünften Mal am 20.9.2023 um 17 Uhr mit dem Energy Flash live OnAir. Das Stream-Format, um den Weg zur All Electric Society voranzubringen, beleuchtet dieses Mal alle Vorteile, Herangehensweisen und konkrete Lösungen inpunkto Gleichstrom. Raphael Görner diskutiert mit seinen Gästen Dr. Hartwig Stammberger, Manager Technical Platform Breaking & Switching bei Eaton Electrical Sector/EMEA/PMCC und Vorsitzender der ODCA, sowie Dominik Maihöfner, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Open DC Alliance (ODCA) beim ZVEI.
Bis jetzt ist die DC-Technik im Nieder- und Mittelspannungsbereich im Wesentlichen nur in Forschungs- und ersten Pilotprojekten für den industriellen Einsatz getestet worden. Die Gründung der ODCA im Jahr 2022 ist ein großer Schritt, um einer ressourcenschonenden und CO2-neutralen Welt näher zu kommen und die DC-Technologie international auszurollen. Denn die Zeit ist reif: Die Photovoltaik-Anlagen laufen via DC, Batterien sind per se DC, die Ladeinfrastruktur ist DC, in der Industrie fahren viele Antriebe intern mit DC, LED-Beleuchtung ist DC. Warum verbinden wir die Leitungen nicht direkt und sparen uns viele Wechselstrom-/Gleichstromwandler? Allein bei den Leitungen können durch Wechsel auf DC gegenüber AC die Energieverluste um fast 50 Prozent reduziert werden. Und es wird auch nur etwa die Hälfte des Kupfers benötigt. Aber auch die Kopplung der besonders klimarelevanten Sektoren Gebäude und Mobilität ermöglicht hohe Effizienzgewinne.
Spannendes Thema, spannende Fakten. Wir informieren Sie und diskutieren aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Diskutieren Sie live mit!
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Impulse am 20.9.2023, 17 Uhr, live aus Haiger.
Energy Flash Video Archiv
Wie der digitale Zwilling die Netz- und Ladeinfrastruktur vorantreibt
Raphael Görner diskutierte mit Lars Niemtschke, Consulting Energy bei Eplan sowie Sebastian Schriek, Manager Productmanagement High Power Systems bei PHOENIX CONTACT, über Ansätze und Lösungen, um die Projektdurchlaufzeiten zu verkürzen und die spätere Wartung zu vereinfachen.
Gleichstrom spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Die Einsparungspotenziale für Energie und Ressourcen sind enorm. Neues Denken ist gefragt!
Raphael Görner beleuchtete mit seinen Gästen Dr. Hartwig Stammberger, (Eaton und ODCA) und Dominik Maihöfner (ODCA) alle Vorteile, Herangehensweisen und konkrete Lösungen inpunkto Gleichstrom.
Energiewende in der Fabrik. Wie sichern wir eine wettbewerbsfähige Produktion für die Zukunft? Welche Herangehensweise und Lösungen sind für diese Herausforderungen entscheidend?
Im letzten Energy Flash vor der Sommerpause diskutierte Raphael Görner mit seinem Gast Bernd Kremer, über Möglichkeiten zur Erfassung des Product Carbon Footprint (PCF) und über ein effizientes Energiemanagement.
Ist E-Mobilität ein wesentlicher Bestandteil unserer Mobilitätswende oder sogar ein integraler Baustein für eine effiziente Energiewende?
Raphael Görner diskutierte mit seinem Gast Sebastian Henßler, wie sich der steigende Strombedarf durch Elektrofahrzeuge und der grüne Umbau unserer Energieversorgung miteinander verbinden lassen.
Electrifying Ideas - wie können wir eine zukunftsfähige energieeffiziente Stromversorgung auf dem Weg zur All Electric Society gestalten?
Raphael Görner diskutierte mit seinem Gast Gunther Koschnik, Bereichsleiter Industrie ZVEI, wie wir den Weg in die All Electric Society vorantreiben können und welche Chancen sich dahinter verbergen.
#OneEnergy – Schon heute für die Zukunft lernen. Herausforderungen der Energiewende.
Raphael Görner sprach mit Jan Oliver Kammesheidt über die Möglichkeiten, Energiespeicher und Ladeinfrastruktur zu industrialisieren.