« Ça ne va pas, ça n’existe pas » pourrait être la devise de la société Fill Gesellschaft m.b.H. à Gurten en Autriche. Du courage et le goût du risque sont rentables depuis 1966. Avec ses plus de 900 salariés, la société Fill compte au niveau international parmi les constructeurs de pointe de machines et d’installations dans divers secteurs industriels comme le métal, le plastique et le bois pour l’industrie automobile, aéronautique, éolienne, du sport et du bâtiment. De nouvelles missions et de nouveaux projets sont traités avec aisance, en confiance envers de bons partenaires. Le Perforex de Rittal contribue à l’usinage cohérent des armoires électriques et à des gains de temps massifs.
Avec Rittal nous avons un très long partenariat. Nous gérons simplement les problèmes, car en fin de compte il s’agit de trouver des solutions puis d’aller à nouveau de l'avant avec toute l’énergie.
L’avenir a déjà commencé
Le thème de l’industrie 4.0 n’épargne pas non plus la société Fill et l’entreprise fait des recherches en matière d’usine intelligente. La création automatique des programmes de commande à partir de la simulation, la mise en service virtuelle pour un développement et un essai précoces du logiciel de commande ainsi que le développement de programmes d'application intuitifs figurent au centre de l’intérêt pour la numérisation. La mise en réseau des données issues des capteurs, machines et sites de production doit ouvrir de toutes nouvelles possibilités au sein de la production.
Deux tiers de la durée de travail économisés
L’engagement en direction de la conception cohérente des armoires électriques y correspond également. Pour la conception et l’ingénierie la société Fill mise depuis longtemps sur les outils informatiques d’Eplan, pour l’usinage automatique des armoires électriques nous sommes passés en octobre 2016 à un Perforex BC 1007 HS de Rittal. Lors du nouvel investissement, la société Fill voulait une machine plus rapide, mais également une qui soit compatible avec le système. Et c’est exactement ce que promet l'association de Rittal et Eplan : plus de clarté et avant tout de la cohérence. Les plans de construction créent avec le logiciel Eplan peuvent être envoyés directement à la machine et y être traités. Le kit performance Perforex assure en complément un réglage électrique en profondeur et des vitesses plus élevées, de telle manière que la société Fill ne nécessite plus qu’un tiers de la durée d’usinage.
Vue d'ensemble
- Projet
- Fill
- Ville
- Gurten, Autriche
- Secteur d'activité
- Electrical-and-Automation
- Défi
- Automatisation cohérente des armoires électriques de jusqu’à 2000 habillages par an
- Solution
- Conception cohérente des armoires électriques grâce à la conception et à l’ingénierie dans Eplan et usinage avec le Perforex BC 1007 HS
- Kit performance Perforex pour un réglage électrique en profondeur et des vitesses plus élevées
- Durée d’usinage plus rapide de 2/3