La société EVVA Sicherheitstechnologie GmbH est un des fabricants de pointe en matière de solutions d'accès mécaniques et électroniques. Plus de 200 brevets nationaux et internationaux témoignent de la capacité d’innovation de l’entreprise familiale qui emploie actuellement environ 750 salariés à travers l’Europe, dont 460 au siège à Vienne. L’entreprise s’est engagée dans le développement durable dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale. Des composants innovants comme la nouvelle série de climatiseurs Blue e+ de Rittal assistent la société EVVA en matière d’économie d’énergie.
La coopération avec Rittal est excellente, nos interlocuteurs sont immédiatement sur place. En cas de problèmes, tout est toujours fait pour que tout soit rapidement résolu. Les employés de Rittal sont excellents également pour le service.
Le refroidissement à forte consommation d’énergie c’est terminé
Les meilleures intentions écologiques ne peuvent être réalisées que si les technologies appropriées existent sur le marché. Pour cela il existe un climatiseur du nom de Blue e+ de Rittal. Rittal mise pour cela sur une technologie hybride brevetée en association avec une régulation innovante par variateur. Cette technologie hybride de la série d’appareils Blue e+ fonctionne par association d’un climatiseur à compresseur et d’un caloduc. Le compresseur est mis en service uniquement si le refroidissement passif ne suffit plus. Les premiers résultats des essais dans l’industrie promettent une économie d’énergie de 75 pour cent.
Visite pour les climatiseurs
Le service et l’entretien sont tout aussi importants que le fonctionnement efficient des climatiseurs et ils peuvent contribuer à faire des économies d’énergie. Les 26 climatiseurs de la société EVVA ont successivement été intégrés dans un contrat de maintenance de Rittal. Le bus de maintenance propre à Rittal circule pour cela à travers toute l’Autriche pour les réparations et l’entretien. À bord de cet atelier mobile pour le froid : une multitude d’outils et de pièces de rechange ainsi qu’une réserve d’azote et de fluide frigorigène. Grâce à cela le technicien de maintenance peut effectuer sur site l’ensemble des travaux de réparation et d’entretien des climatiseurs. Un nettoyage intérieur est effectué sur tous les appareils, en complément d’une évaluation de l’état général. Les appareils peuvent fonctionner de manière plus efficiente et la durée de vie peut être augmentée à l'aide de contrôles périodiques.
Vue d'ensemble
- Projet
- EVVA Sicherheitstechnologie
- Ville
- Vienne, Autriche
- Secteur d'activité
- Machine-Building
- Défi
- Actions durables et respectueuses de l’environnement
- Climatisation à efficience énergétique au sein de la production
- Service et entretien des climatiseurs
- Solution
- Climatiseur Blue e+ de Rittal, climatiseurs TopTherm, armoires électriques
- Entretien de 26 climatiseurs et contrôles périodiques pour un fonctionnement efficient et une durée de vie plus longue des climatiseurs