Le temps c’est de l’argent – cela vaut également pour le constructeur d’armoires de commande Duim techniek à Veenendaal aux Pays-Bas. La PME est spécialisée dans les commandes électroniques pour le traitement des déchets et le secteur du recyclage. Chacune des commandes intelligentes construites par les 30 salariés de la société Duim techniek est unique et nécessite beaucoup de travail lors de la réalisation. « À cause de cela nous cherchons toujours de nouvelles possibilités pour minimiser la durée de montage », explique Rijkjan Ploeg qui, en tant que responsable d’atelier, est responsable de l'atelier électrique chez Duim techniek. Une possibilité, pour économiser du temps lors du montage, offre les armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal.
Un montage rapide est demandé
Une mission typique pour Duim techniek est la juxtaposition de plusieurs armoires électriques. Les nouvelles armoires de grandes dimensions de Rittal marquent ici des points grâce à ses joints de juxtaposition qui sont insérés facilement et donc très rapidement avant de juxtaposer les armoires. Les erreurs lors de l’alignement des différentes armoires sont également évitées grâce à la nouvelle technologie. La fixation du panneau latéral n'a en outre plus besoin d’être vissée – elle est simplement encliquetée. Les charnières de porte du VX25, pour lesquelles les goupilles n’ont plus besoin d’être ôtées pour le démontage, contribuent également au gain du temps de montage, comme le souligne Rijkjan Ploeg : « Les charnières peuvent être utilisées très facilement et rapidement étant donné que les portes peuvent être décrochées facilement. »
Ici, par rapport à avant, nous gagnons rapidement une demi-heure par armoire électrique.
Protection dans un environnement difficile
« Des conditions ambiantes très difficiles existent dans beaucoup d’applications », dit Peter Geerts du service commercial de Duim techniek : « Et les installations sont souvent traitées de manière pas particulièrement soigneuse. » Dans cet environnement l’air est souvent chargé de poussières, ce qui est néfaste pour les contacts électriques et les relais. Des substances agressives et corrosives sont également présentes dans beaucoup d'installations. « Une bonne protection de nos installations de distribution électronique est ainsi extrêmement importante pour un fonctionnement fiable », souligne Peter Geerts. Lorsque cela est possible, les armoires électriques avec le matériel de commande sont logées pour cela dans des conteneurs ou des locaux de contrôle fermés et sans poussière. Mais cela ne peut pas être réalisé pour toutes les applications. Avec les armoires robustes de grandes dimensions VX25 Rittal contribue dans de nombreuses applications à la protection et à la fiabilité des systèmes de commande de Duim techniek. « Nous utilisons les armoires de grandes dimensions de Rittal car elles sont robustes et fiables et offrent une bonne protection contre les conditions ambiantes difficiles », explique Peter Geerts.
Faible complexité pour une efficience élevée
Tout est pensé pour une amélioration de l’efficience avec les armoires de grandes dimensions VX25 – et cela est rapidement sensible dans la pratique. Le nouveau profilé de l'ossature, qui est utilisé aussi bien dans la partie verticale que dans la partie horizontale du cadre, constitue la base du VX25. Cela entraîne un nombre de pièces différentes nettement inférieur que sur le modèle précédent. Moins de pièces entraîne une faible complexité, ce qui se remarque directement par la simplification de la gestion de stock. Les coûts qui baissent en sont le résultat. « Les armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal contribuent à travailler de manière efficiente et assurent une protection optimale contre la poussière et d'autres conditions ambiantes néfastes », résume Peter Geerts.