Au total 54 armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal sont installées dans la halle de fabrication de la société CPS Case Packing Systems à Stramproy aux Pays-Bas. Des composants de commande électroniques y sont logés pour neuf lignes d’emballage que l’entreprise construit pour un fabricant canadien de produits surgelés. Pour assurer la pérennité de cette machine polyvalente, l’entreprise néerlandaise mise pour ce contrat au Canada sur les armoires électriques de Rittal. La disponibilité dans le monde entier par exemple des pièces de rechange est ainsi assurée à long terme.
La commande électronique parfaite des moteurs électriques, des bandes de convoyage et du procédé de pressage et de vibration est d’une grande importance pour ce contrat au Canada, en complément du fonctionnement mécanique parfait des machines d’emballage. « Nous avons confié à notre constructeur d’installations de commande d’intégrer la commande électronique dans les nouvelles armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal. Pour nous c’était une décision logique – et un choix orienté vers l’avenir », selon Marc Spreeuwenberg, ingénieur électrique chez CPS Case Packing Systems. La commande de l’installation est certifiée UL – une exigence importante pour la mise en service au Canada. L’utilisation des armoires électriques de Rittal, qui sont en globalité conformes UL, est également avantageuse pour cela.
Les nouvelles armoires VX25 de Rittal constituent le nouveau standard pour les prochaines décennies.
Marque de premier ordre pour les armoires électriques
De nombreux clients du constructeur de machines d’emballage ont spécifié les armoires électriques de Rittal. Le contrat actuel est également pour le constructeur d'installations de commande de la société CPS Case Packing Systems une bonne occasion pour passer définitivement aux armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal car elles vont représenter le nouveau standard pour les prochaines décennies. « Nous nous sommes décidés pour Rittal car nous travaillons de préférence exclusivement avec des marques de premier ordre », explique Marc Spreeuwenberg. Lorsque les machines sont livrées avec des habillages de Rittal, cela garantit toujours une bonne protection des équipements électroniques. « Rittal est en outre représenté dans le monde entier, de telle manière que nos clients peuvent être certains que l’ensemble des accessoires est rapidement disponible également dans leur pays », note Marc Spreeuwenberg comme autre avantage.
Conversion aisée
La conversion de la série TS 8 au VX25 a été réalisée absolument sans heurts chez CPS. « Dans les nouvelles armoires de grandes dimensions VX25 nous avons pu utiliser le même agencement des plaques de montage » dit Marc Spreeuwenberg. Le service Développement chez CPS travaille avec Eplan Electric P8 et il a également conçu l’installation actuelle avec celui-ci. Les fichiers sont envoyés à un fabricant de tableaux de commande sous forme numérique, qui les complète encore en cas de besoin et qui les utilise ensuite directement pour la commande de l’usinage des pièces plates sur son centre d’usinage. Le projet numérique constitue ainsi la base pour l'assemblage, le montage et le câblage. « Nous savons dès le départ avec précision ce qui nous sera livré et n'avons pas besoin de nous en occuper davantage » note Marc Spreeuwenberg avec satisfaction.