Campos de interferência particularmente intensos surgem, por exemplo, em secagem por micro-ondas, sistemas de descarga elétrica e em tecnologia de soldagem de alta frequência. Aqui, geralmente, os invólucros padrão comuns da Rittal não são o suficiente. Em vez disto, recomenda-se o uso de invólucros EMC da Rittal, neste caso.
Alto efeito protetor - é assim que se faz
As superfícies externas dos invólucros são ligadas umas às outras, de maneira eletricamente condutiva, em grande parte sem fendas, usando uma vedação condutiva especial. As superfícies internas e as arestas da vedação permanecem livres de revestimento. Obtém-se a proteção contra corrosões por meio de um revestimento de zinco-magnésio do material de base.
O invólucro na aplicação só pode ser tão bom quanto o seu processamento!
Em caso de recortes para superfícies visíveis e climatização, a conservação do efeito protetor deve ser levado em consideração (discos, grelhas de malha de arame, cabine em favo blindados).É assim que o efeito protetor é representado
No diagrama de atenuação da blindagem, o enfraquecimento dos campos pelo invólucro é plotado contra a frequência em uma escala logarítmica.
- A atenuação de blindagem de 20 dB corresponde a um enfraquecimento por um fator de 10
- A atenuação de blindagem de 40 dB corresponde a um enfraquecimento por um fator de 100
- A atenuação de blindagem de 60 dB corresponde a um enfraquecimento por um fator de 1000
- etc.