O que é EDI?
EDI quer dizer "Electronic Data Interchange" e é a troca eletrônica de processos de negócios padrão entre duas empresas.
A transferência eletrônica envolve duas funções essenciais: Por um lado, a EDI transforma dados criptografados por máquina em documentos legíveis. Por outro, ocorre a troca transmitida de processos de negócios em formato padrão, de forma que a estrutura e a disposição de determinadas informações são sempre precisamente definidas.
"A Rittal tem o objetivo de oferecer a cada cliente o meio de aquisição que seja ideal para ele. Assim, você pode optar por fazer uma encomenda por faz, carta, telefone, e-mail, loja virtual e EDI também."
Otimização dos processos de negócios
Processos de negócios devem funcionar sem erros e com alta velocidade. Através da EDI, uma grande cota de dados eletrônicos são trocados no mundo todo. Graças à automação e simplificação de certos processos, grandes potenciais de economia podem ser realizados, assim como se pode atingir mais flexibilidade na comunicação entre parceiros de negócios.
Nós oferecemos a você uma ligação eficiente com os seus sistemas, através de interfaces eletrônicas de dados.
Possibilidades de transferência de dados
A comunicação pode se dar por diferentes meios de transferência, a depender das possibilidades técnicas.
O procedimento EDI da perspectiva do fornecedor
A Rittal pode representar os seguintes tipos de mensagem (acontecimentos de negócios) para os fornecedores:
- Pedido (ORDERS)
- Confirmação de pedido (ORDRSP)
Estes tipos de mensagens são desbloqueados individualmente, portanto, a ordem mencionada deve ser cumprida.
Formatos e ligações
A condição básica para a troca de dados eletrônica é a existência de um padrão uniforme de mensagem de parte do cliente e da EDI clássica da Rittal ou EDIFACT.
Por parte da Rittal, os seguintes formatos serão suportados para ligações com clientes:
- EDIFACT D96A
- XML IDOC ORDERS05
- Ansi X.12
Para as ligações de fornecedores, estes formatos serão oferecidos:
- EDIFACT D96A
- XML IDOC ORDERS05
Mapeamento
A determinação e descrição de formatos e campos, assim como a programação da aceitação do formato do emissor no formato do destinatário é designada mapeamento . O mapeamento é negociado entre os parceiros de acordo com a definição do padrão utilizado.
Visão geral das vantagens da EDI
As seguintes funcionalidades esperam por você durante o uso da EDI:
- Sem coleta dupla de dados da encomenda
- Redução de custos de esforços administrativos para o gerenciamento de documentos em papel
- Otimização da troca de informações entre empresas
- Aumento da eficiência de vendas internas graças à eliminação da coleta manual
- Sem erros de coleta devido à entrada manual
- Aumento da segurança de planejamento e programação
- Monitoramento otimizado dos movimentos de material
Processo
É assim que estabelecemos a EDI para sua empresa mediante solicitação:
Caso você tenha interesse no tema da ligação EDI, entre em contato com o seu gerente de contas. Mediante solicitação, em seguida, enviaremos a você nosso checklist de clientes EDI.
A Rittal então faz o primeiro contato com o contato que você indicou para a coordenação técnica detalhada.
Em um tempo acordado, a comparação de dados mestre necessária é realizada primeiro.
Depois que todas as questões técnicas forem esclarecidas, o acesso ao EDI será configurado pela Rittal. Em seguida, processos de encomenda serão realizados com dados de teste.
Após a conclusão bem-sucedida dos testes, a troca de dados é ativada para ambos os lados.