A natureza nos mostra como (efeito de lótus)
Na Ásia, a planta de lótus é considerada um símbolo religioso de pureza. Líquidos rolam dela como pérolas e nenhuma poeira gruda nela. As nanopartículas são novamente as "culpadas": As papilas minúsculas repelem a água. Na nanotecnologia, elas se tornam uma cerâmica autolimpante. Os materiais revestidos com nanopartículas têm propriedades especiais: Para produzir lentes resistentes a arranhões, nanopartículas são aplicadas à superfície. Estes vidros também podem ser limpos com lã de aço sem arranhar. As partículas minúsculas são tão pequenas que não dobram nem refratam a luz, mas permitem que ela passe sem obstáculos.
Como isto funciona?
As nanovedações são compostas por nanopartículas com componentes que se unem firmemente à superfície e com outros componentes que causam o efeito desejado. Estas partículas se ordenam de forma inteligente durante a aplicação: Os componentes de ligação se deslocam até a superfície, os componentes antiaderentes se alinham em direção ao ar. Durante esta "auto-organização", forma-se uma camada ultrafina, parecida com vidro, que forma uma ligação homogênea com a superfície e, assim, garante uma durabilidade extrema. Isto protege a superfície de influências agressivas do ambiente também. Este tipo de nanorevestimento também é utilizado para os aparelhos de refrigeração de painéis elétricos (superfícies de condensador) da Rittal.
Nanotecnologia – a visão se tornou um produto
A nanotecnologia é usada em série nos aparelhos de refrigeração de painéis elétricos. O condensador dos aparelhos de refrigeração TopTherm é equipado com um nanorevestimento. Este é composto por nanopartículas de cerâmica, que revestem o condensador com uma camada resistente às sujidades. Cria-se uma durável vedação dos poros. Assim, substâncias estranhas não se acumulam e as propriedades da superfície se mantêm intactas. Desta forma, os intervalos de manutenção podem ser consideravelmente estendidos em ambientes "sujos". O tratamento preliminar inovador com nanotecnologia oferece vantagens que podem ser vistas, no sentido mais literal da palavra.
Nanotecnologia no tratamento preliminar de revestimento
Agora, a Rittal, como uma das fabricantes líderes de painéis elétricos, também conta a nível global com uma tecnologia no tratamento preliminar de revestimento, que garante o desempenho ideal até o último detalhe: a nanotecnologia. O tratamento preliminar inovador com nanotecnologia oferece vantagens que podem ser vistas, no sentido mais literal da palavra:
Qualidade mais alta
Proteção contra corrosão consideravelmente aprimorada graças a uma camada selada e inorgânica de alta densidade, na qual as nanopartículas estão armazenadas.
Adesão otimizada do revestimento graças à superfície ampliada.
Maior compatibilidade ambiental
Livre de fosfatos, solventes e metais pesados tóxicos.
Menor demanda de energia, uma vez que o aquecimento não é necessários para a aplicação.
Maior durabilidade
Aparelhos mais bem protegidos a longo prazo.
Custos de manutenção significativamente reduzidos.
O revestimento de nanocerâmica das superfícies de nossos produtos substitui a tradicional fosfatização de ferro.
Uma verdadeira inovação na tecnologia de superfícies, este tratamento preliminar é perfeito para o uso em superfícies de aço, zinco e alumínio. Ela possibilita um revestimento altamente uniforme com uma proteção contra a corrosão consideravelmente melhor das superfícies revestidas.