Os gregos antigos já sabiam. Nosso mundo é composto por minúsculas partículas. Hoje em dia, este conhecimento beneficia a pesquisa. Uma vez que a nanotecnologia possibilita a penetração no reino dos átomos e, com isto, a alteração das estruturas das substâncias na ordem dos nanômetros.
Nanorevestimentos criam uma superfície densa, na qual as menores partículas se dispõem lado a lado, sem lacunas. As vantagens são aparentes: Sem chance para a sujeira. Chega de impressões digitais em teclados e touchscreens. A sujeira dificilmente gruda e, se isto acontecer, é fácil de remover. Até mesmo o grafite pode ser facilmente eliminado com um limpador de alta pressão. A aplicação da tecnologia não é atraente apenas na área externa, mas também no círculo externo dos trocadores de calor, onde a redução da sujeira leva a uma conservação da capacidade a longo prazo:
O produto a partir da visão
Princípio
Minimização da energia livre da superfície graças à nanotecnologia química.
Estruturas antiaderentes auto-organizadas.
Características do produto
Transparente, boa aderência ao substrato.
Proteção duradoura e inerte da superfície, com boa resistência mecânica e química.
Efeito/strong>
Tratamento que repele a água e o óleo permanentemente, ou seja, bom comportamento antiaderente contra água e líquidos orgânicos.
Propriedades antiaderentes: por conta disto, menos sujeira e limpeza mais fácil, o grafite pode ser removido com limpador de alta pressão.
Áreas de aplicação
Superfícies revestidas (com pintura em pó também).
Superfícies de aço inoxidável.