Os invólucros vazios de painéis elétricos são atribuídos a uma diretriz válida da UE no que se refere à marcação CE, de acordo com a qual há uma obrigação de marcar, a Diretriz de Baixa Tensão 2014/35/UE com base no teste de tipo, de acordo com DIN EN 62208.
Outras diretrizes importantes às quais os invólucros vazios não estão submetidos:
Diretriz de máquinas 2006/42/CE
Diretriz EMC 2014/30/UE
A norma de invólucros vazios DIN EN 62208 só é listada como um padrão para avaliar a conformidade com os requisitos da diretriz, após a diretiva de baixa tensão. Por esta razão, invólucros vazios não são fornecidos com a marcação CE com referência a outras diretrizes.
Em princípio, a marcação é feita nas placas de identificação para todos os invólucros, que devem ser usados como invólucros vazios certificados conforme DIN EN 62208 para conjuntos de baixa tensão e dispositivos de comutação, de acordo com DIN EN 61439-1/-2 ou -3. As declarações de conformidade são armazenadas nas respectivas páginas do produto na Internet.
Uma vez que o padrão usado como base para a marcação não se aplica a invólucros que são cobertos por padrões de produtos específicos (por exemplo, invólucros eletrônicos de acordo com IEC 60297 ou invólucros para equipamentos de tecnologia da informação), apenas os "invólucros industriais" típicos para conjuntos de baixa tensão e dispositivos de comutação estão identificados atualmente.
Informações básicas sobre a marcação CE
O que está por trás disto
No caso da marcação CE, não se trata apenas de uma certificação, em que o fabricante deixa voluntariamente que as características positivas de seus produtos sejam confirmadas por institutos de testagem.
Ela é uma marcação obrigatória para todos os produtos que cumpram as diretrizes da UE.
O objetivo da marcação CE é, em primeiro lugar, reduzir as barreiras comerciais dentro dos Estados-membros da UE. O símbolo CE é um símbolo administrativo e inicialmente não se destinava a consumidores e usuários finais. Ele pretendia indicar às autoridades de fiscalização do mercado que os produtos rotulados cumprem os requisitos das diretrizes de harmonização técnica - essencialmente requisitos de segurança. Ela deve ser entendida como um "passaporte técnico" para certos produtos dentro do Espaço Econômico Europeu.
A base para a marcação CE é o conceito de harmonização da Comissão Europeia e a valorização relacionada da normalização europeia. O conteúdo essencial é o reconhecimento mútuo das regulamentações, normas e especificações nacionais existentes. Principalmente na proteção do consumidor, com foco na saúde, segurança e meio ambiente.