Está claro para a Gartner Elektrotechnik: Quem quer crescer precisa investir - em pessoas, infraestrutura e máquinas. É por isto que o fabricante de sistemas da Alta Áustria colocou o centro de processamento a laser 3D Perforex LC 3015 da Rittal em operação em agosto de 2017 e, portanto, está se concentrando na automação dos processos e no crescimento futuro. Para programar o laser, a empresa utiliza o software Eplan Pro Panel, solução CAE para a engenharia 3D de painéis elétricos.
Um dos grandes desafios na construção de painéis elétricos é otimizar os processos de fabricação, tanto em relação à qualidade, como em relação ao tempo. Portanto, nós decidimos que máquinas e softwares devem vir de um só lugar. Agora, então, nós temos um ponto de contato e podemos pressupor que todos os processos e ciclos irão se encaixar. Nós encontramos os parceiros ideais para isto na Rittal e na Eplan.
Investimento no futuro
"Todos que permancem na construção de painéis elétricos ou desejam permanecer, devem investir no futuro", explica Friedrich Gartner. Os empresários podem alcançar este objetivo, entre outras coisas, por meio da automação, a fim de simplificar e acelerar processos de fabricação. A Gartner Elektrotechnik encontrou a solução ideal no centro de processamento a laser 3D Perforex LC 3015 da Rittal. O processamento de superfícies de aço inoxidável era anteriormente associado a alto desgaste da ferramenta, tempos de processamento mais longos e um alto nível de ruído, mas o processamento usando tecnologia a laser com o Perforex LC 3015 é sem contato, rápido e livre de vibração - sem manchas e descoloração das bordas cortadas. Além disto, grande parte do pós-processamento manual, como o rebarbamento, não é mais necessária. Os materiais a serem processados não precisam mais ser fixados, mas apenas colocados na superfície da máquina e, assim, contribuem para acelerar ainda mais o processo. Isto aumenta a qualidade e poupa tempo.
Rápida ativação
O laser na Gartner Elektrotechnik está em operação desde agosto de 2017 O Perforex pode ser programado com base na programação simples de oficina e orientada para componentes ou usando dados CAD importados, p. ex. do software Eplan Pro Panel - como na Gartner Elektrotechnik. A solução CAE para a engenharia 3D de painéis elétricos e dispositivos de manobra garante que o planejamento do comando técnico e a construção 3D dos painéis elétricos estejam diretamente vinculados. A Gartner está muito satisfeita com a sua escolha pela colaboração com a Rittal e a Eplan e vê o futuro de maneira otimista: "Nossa empresa está crescendo. Todo ano, atingimos aumentos entre 15 e 25 porcento. Graças ao centro de processamento a laser, estamos confiantes de que podemos repetir isto em 2018"
Visão geral
- Projeto
- Gartner Elektrotechnik
- Cidade
- Kirchschlag, Áustria
- Setor
- Electrical-and-Automation
- Desafio
- Otimização dos processos de fabricação na construção de painéis elétricos
- Processamento de superfícies de aço inoxidável com alto desgaste de ferramentas
- Solução
- Automação para simplificar e acelerar processos de fabricação
- Centro de processamento a laser LC 3015 da Rittal Automation Systems
- Programação diretamente do software Eplan Pro Panel