Tempo é dinheiro - isto também se aplica ao fabricante de controles Duim techniek de Veenendaal, na Holanda. A empresa de médio porte é especializada em controles elétricos para processamento de resíduos e indústria de reciclagem. Cada um dos controles inteligentes instalados pelos aproximadamente 30 funcionários da Duim techniek é único e exige muita mão de obra para fabricar. “É por isto que estamos sempre procurando novas maneiras de minimizar o tempo de montagem”, explica Rijkjan Ploeg, que, como gerente de oficina da Duim techniek, é responsável pela oficina elétrica. O sistema de armários grandes VX25 da Rittal oferece uma maneira de economizar tempo durante a montagem.
Demanda por montagem rápida
Uma tarefa típica para a Duim techniek é alinhar vários painéis elétricos. É aqui que o novo sistema de armários grandes da Rittal pontua com as vedações lado a lado que são fixadas de forma simples e rápida antes que os armários sejam conectados. A nova tecnologia também evita erros no alinhamento dos armários individuais. Além disto, a fixação da parede lateral não precisa mais ser aparafusada - é simplesmente encaixada no lugar. As dobradiças da porta do VX25, onde os pinos não precisam mais ser retirados para desmontagem, também contribuem para a economia de tempo de montagem, conforme destaca Ploeg: "As dobradiças são muito fáceis e rápidas de usar, pois as portas podem ser facilmente levantadas."
Ao contrário de antes, podemos economizar rapidamente meia hora por painel elétrico.
Proteção em ambientes hostis
"Em muitas aplicações, as condições ambientais são muito difíceis", diz Peter Geerts do escritório da Duim techniek: "É frequente que os sistemas não sejam tratados com delicadeza." Nestes ambientes, costuma haver muita poeira no ar, o que danifica os contatos elétricos e os relés. Substâncias agressivas e corrosivas também são encontradas em muitos sistemas. “Portanto, uma boa proteção de nossos quadros elétricos é extremamente importante para uma operação confiável”, enfatiza Geerts. Se possível, os painéis elétricos com a tecnologia de controle são, portanto, alojados em contêineres ou em salas de controle fechadas e livres de poeira. No entanto, isto não pode ser feito para todas as aplicações. Com o robusto sistema de armários grandes VX25, a Rittal contribui para a proteção e confiabilidade dos sistemas de controle da Duim Techniek, em inúmeras aplicações. "Usamos sistemas de armários grandes da Rittal porque são estáveis, confiáveis e oferecem boa proteção contra condições ambientais adversas", explica Geerts.
Menos complexidade para maior eficiência
Com o sistema de armários grandes VX25, tudo é voltado para aumentar a eficiência - e isto pode ser rapidamente percebido na prática. A base do VX25 é o novo perfil da moldura, que é usado nas partes vertical e horizontal da moldura. Isto significa que o número de peças de expansão diferentes é significativamente menor do que no modelo anterior. Menos peças de expansão representam menos complexidade, o que é fácil de perceber na simplificação do armazenamento. O resultado são custos mais baixos. "Os sistemas de armários grandes VX25 da Rittal nos ajudam a trabalhar com eficiência e garantir proteção ideal contra poeira e outras condições ambientais prejudiciais", resume Geerts.