Os especialistas de TI na B.Braun, uma fabricante líder mundial de produtos famarcêuticos e da engenharia médica se depararam com um verdadeiro desafio: Uma nova fabricação altamente moderna precisava de uma rápida ampliação da infraestrutura de TI. Isto deveria ocorrer sem grandes trabalhos de construção ou a atualização de salas e poder ser implementado com rapidez e segurança. Em primeiro lugar, era preciso decidir onde os sistemas de TI deveriam ser instalados, uma vez que precisavam estar perto da nova linha de produção. Por fim, os responsáveis decidiram expandir a TI na filial de Glandorf.
Com o Micro Data Center da Rittal, encontramos uma solução com a qual podemos operar um data center seguro e redundante sem complicadas obras de construção.
Altamente disponível, compacto e seguro
Os especialistas de TI da B. Braun estavam bastante preocupados em relação a como eles poderiam expandir sua paisagem de TI e, ao mesmo tempo, estruturá-la de maneira segura. No nível dos componentes de TI, uma visualização mais eficaz deveria contribuir para consolidar aplicações e sistemas e, com isto, permitir que os recursos de TI sejam usados com mais flexibilidade. Um local adequado teve que ser encontrado para os servidores. O local deveria ser protegido contra acesso por terceiros e garantir alta disponibilidade.
A infraestrutura de TI necessita de cerca de meia dúzia de armários de servidor. Anteriormente, a área utilizada como sala técnica de TI não era equipada com a infraestrutura ou tecnologia de segurança necessárias para um data center. Originalmente, seriam utilizados armários simples de servidor para a instalação da infraestrutura de TI, no entanto, desta forma, as demandas por uma segurança física da instalação de TI não puderam ser totalmente atendidas.
A solução: Micro Data Center da Rittal
Por fim, a Rittal oferece a solução com o Micro Data Center, um cofre de dados para sistemas de TI. Ele cria um ambiente especialmente seguro no nível do rack para a operação de sistemas de TI essenciais para os negócios. A solução oferece a confiabilidade e modularidade necessárias para a produção automatizada de acordo com a Indústria 4.0.
O Micro Data Center está disponível em diferentes níveis de segurança. Componentes de TI tais como servidor, armazenamento ou rede são operados em um espaço protegido até classe de resistência 4. De acordo com as exigências individuais, a solução pode ser expandida para um data center compacto. Para a unidade de Glandorf, a B. Braun optou por duas instalações com base em um Micro Data Center, por fim. Uma cadeia de 3 e 4 vias contém, cada uma, um ambiente de TI completo e redundante, consistindo de três ou quatro racks de TI, incluindo refrigeração, distribuição de energia, monitoramento e proteção contra incêndio. O resfriamento dos armários de servidor ocorre por meio do aparelho de refrigeração Split LCU DX (Liquid Cooling Unit) integrado da Rittal.
Monitorado centralmente
A B. Braun conta com a solução de monitoramento CMC III da Rittal para o monitoramento do sistema global. Com esta aplicação, importantes parâmetros acerca da operação de TI podem ser monitorados centralmente. Na B. Braun, o sistema monitora, entre outras coisas, os contatos da porta dos armários de TI, o sistema UPS, assim como a temperatura e a umidade do ar no interior do Micro Data Center. O também integrado sistema de detecção e apagamento de incêndios DET-AC reconhece até mesmo as menores partículas de fumaça no ar e emite um pré-alarme para que os técnicos no local possam reagir prontamente, antes que o incêndio seja desencadeado, de fato. Em caso de incêndio, o DET-AC enche o armário de TI com o gás extintor Novec 1230, que não danifica os componentes de TI.
Visão geral
- Projeto
- B. Braun
- Cidade
- Glandorf, Alemanha
- Setor
- IT-infrastructure
- Desafio
Expansão de uma infraestrutura segura de TI para a nova produção altamente moderna na filial de Glandorf
Rápida disponibilização da infraestrutura de TI, sem construção adicional de salas
Alta disponibilidade, virtualização, modularidade e aplicação flexível de recursos de TI
Proteção contra acesso
- Solução
Micro Data Center da Rittal em cadeia de 3 ou 4 vias
Aparelho de refrigeração Split LCU DX para um resfriamento de baixo consumo
Sistema de monitoramento CMC para o monitoramento da infraestrutura de TI
O sistema de detecção de incêndios DET-AC XL da Rittal reconhece até mesmo as menores partículas de fumaça, sistema de apagamento e monitoramento