Aspin Kemp & Associates (AKA)

De navios de perfuração no mar a microrredes

Os sistemas de acionamento híbrido não são usados ​​apenas em aplicações de mobilidade, mas também em sistemas de perfuração para a indústria de petróleo e gás ou em microrredes. A empresa canadense Aspin Kemp & Associates (AKA) desenvolveu um sistema no qual geradores a diesel geram energia elétrica para os acionamentos da plataforma de perfuração e para o processo ativo de elevação. Ela também implementou sua tecnologia em aplicações onshore, desenvolvendo microrredes industriais com armazenamento de energia e fontes renováveis ​​de energia. Os supercapacitores são frequentemente usados ​​como buffers e, portanto, garantem uma fonte de alimentação confiável e ininterrupta. Para acomodar com segurança estes supercaps ou outros dispositivos de armazenamento de energia, a AKA depende dos sistemas de painéis elétricos da Rittal.

Nossa cooperação com a Rittal foi positiva, quase como uma parceria. Há tanto tempo que usamos os produtos Rittal que eles se tornaram um elemento fundamental em nossos processos de produção.
Jason Aspin, CEO, AKA
Rittal supplied a total of 114 enclosures for the project, including standard enclosures, as well as modified and EMC-compatible ones.

Especialista em fonte de alimentação

A AKA, com sede na província canadense de Prince Edward Island, é fornecedora de soluções para aplicações em alto mar, offshore e na indústria de petróleo e gás, bem como para fornecimento de energia no mar e em terra, e conta com as soluções da Rittal. Um exemplo típico é a solução híbrida para navios de perfuração, que é instalada como sistemas híbridos de piso de perfuração em navios de perfuração. Se não houver um sistema de amortecimento as flutuações de carga não podem ser compensadas, o que leva a flutuações na capacidade de transporte. O sistema permite desempenho de processo contínuo, mesmo se a fonte de alimentação falhar brevemente.

AAKA retirou sua tecnologia desta área e a adaptou aos sistemas correspondentes em terra. A Smart Microgrid da AKA fornece geração de energia de backup, suporte à rede e armazenamento de energia de curto e longo prazo. Semelhante aos navios de perfuração, o armazenamento de energia fornece uma reação às mudanças de carga e à energia gerada, incluindo ponte e redução, nivelamento do deslocamento dos picos de carga.

Supercaps acomodados com segurança

No inovador piso de perfuração híbrido, os geradores a diesel são acoplados a supercaps como amortecedor para garantir a estabilidade do fornecimento de energia. Dezenas de painéis de controle foram necessários para acomodar os amortecedores. Para resolver este problema, a AKA contou com a Rittal, que foi capaz de fornecer uma solução adequada e específica para o cliente. Este sistema de armazenamento de energia, único no mercado naval e offshore, exigia painéis elétricos para os quais os requisitos das normas habituais não eram suficientes. A Rittal forneceu um total de 114 painéis elétricos para o projeto, incluindo painéis padrão, mas também modelos modificados e compatíveis com EMC. Eles contribuem para a segurança operacional e atendem aos regulamentos de transporte marítimo. Como não era possível fazer ajustes no local de uso, os painéis elétricos da Rittal foram totalmente adaptados, prontos para a montagem e entregues de acordo com as normas de embarque DNVGL e ABS. Os painéis da Rittal também são usados ​​para muitos outros projetos da AKA, nos setores offshore e de microrrede.

Aplicação bem sucedida

A plataforma de perfuração híbrida da AKA é a primeira de seu tipo e já foi colocada em operação com sucesso em cinco navios de perfuração de alto mar da Transocean. Com o novo sistema, alguns dos geradores podem ficar em modo de espera e não precisam estar em operação contínua. Isto reduz o desgaste dos geradores a diesel e reduz os custos de manutenção. Ao mesmo tempo, o consumo de combustível e as emissões de poluentes caem significativamente. Os projetos da AKA em outras indústrias também mostraram resultados semelhantes. O alívio ambiental, a economia de custos operacionais e o aumento da segurança são o foco de todas as construções da AKA.