CNC-frees- en -graveermachines van Lang GmbH zijn wereldwijd in gebruik. En wereldwijd is er vraag naar energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dankzij de Blue e+ chillers van Rittal kon de machinebouwer een belangrijke stap in deze richting zetten. Het bedrijf kan maar liefst 50 procent op de energiekosten bij de klimatisering besparen en heeft zelfs 55 procent minder koudemiddel nodig.
Energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn niet meer weg te denken bij het productieproces van de machine- en installatiebouwer. Dat geldt ook voor Lang GmbH & Co. KG uit het Hessische Hüttenberg. Sinds 1972 worden hier CNC-frees- en -graveermachines, digitaliseringssystemen, positiebesturingen en CAD/CAM-software ontwikkeld voor producten die worden gebruikt in de auto-, munt-, speelgoed-, wafer- en verpakkingsindustrie of de microscopie . “Het thema energie-efficiëntie en duurzaamheid speelt een grote rol. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze klanten. Daarom maken wij gebruik van Blue e+ chillers van Rittal”, zegt Andreas Lex, manager Materiaalbeheer bij Lang GmbH. Om zich vooraf te kunnen overtuigen van de efficiëntie en kwaliteit van de chillers werd een testopstelling ingericht.
Hier werd gestart met een 5 kW-chiller. Al snel kon het aansluitvermogen worden verlaagd naar 1,4 kW. “Dit betekent dat wij met een compleet systeem tot wel 50 procent aan kosten en energie per machine kunnen besparen. Klanten in de automobielbranche of in de gereedschap- en mallenbouw gebruiken meerdere van deze machines. En dan lopen de jaarlijkse besparingen snel op”, vertelt Dimitri Kungl, Constructie- en Elektrotechniek bij LANG.
Although we manufacture special machines, we need standard solutions for them that work in every part of the world. In Rittal, we have found the perfect partner for the efficient climate control of our machines.
Minder koudemiddel
De generatie Blue e+ chillers maakt een enorme sprong mogelijk op het gebied van energie-efficiëntie. Traditionele chillers met hotgas-bypassregeling hebben een EER (Energy Efficiency Ratio) van 1. Met de Blue e+ chillers is een EER van 3 mogelijk. De basis voor de hoge energie-efficiëntie is een toerentalgeregelde compressor. Dankzij de innovatieve aandrijf- en regeltechnologie kan er tot 70 procent energie worden bespaard in vergelijking met chillers met hotgas-bypassregeling. Ook de compacte microchannel-technologie in de condensor is nieuw. In verhouding tot het volume is het oppervlak voor warmte-uitwisseling tussen koelmiddel en omgevingslucht een stuk groter. Daardoor kan de hoeveelheid koudemiddel tot wel 55 procent worden verminderd.
In plaats van de compressor op volle belasting te laten draaien en een groot deel van de koelcapaciteit te verspillen, zoals bij de hotgas-bypassregeling, wordt het toerental van de DC-motoren (compressor en ventilator) en het elektronische expansieventiel exact geregeld door de centrale inverter. Dankzij deze innovatieve aandrijf- en regeltechniek draaien de Blue e+ chillers altijd met het optimale toerental en leveren ze precies de koelcapaciteit die nodig is.
Internationale toepassing
LANG levert zijn machines overal ter wereld. Zo heeft de centrale staatsbank van Colombia “Banco de la República” in het voorjaar van 2021 machines in gebruik genomen voor de productie van specifieke gereedschappen waarmee metalen munten worden vervaardigd. Daarom zijn internationale toelatingen van alle componenten heel belangrijk voor Lang. De Blue e+ chillers van Rittal beschikken over toelatingen voor alle belangrijke markten, zoals cULus Listed, EAC, CB-certificering en GS. Dit vergemakkelijkt de internationale toepassing. Daarnaast waarborgt Rittal een TüV-getest vermogen volgens DIN EN 14511. Door hun wereldwijde aanwezigheid garandeert Rittal ook de beschikbaarheid van reservedelen en alle services op de locatie.
Overzicht
- Project
- Lang GmbH
- Plaats
- Hüttenberg, Duitsland
- Branche
- Machine-Building
- Uitdaging
Energie-efficiëntie en duurzaamheid
- Oplossing
Rittal Blue e+ chiller
Kosten- en energiebesparingen van 50 procent per machine
Vermindering van de hoeveelheid koudemiddel met wel 55 procent