be top digital

Lesen Sie die Top-Stories aus der Friedhelm Loh Group

Gewinnen Sie Einblicke in die Welt der Friedhelm Loh Group und ihrer Kunden. Das Unternehmensmagazin be top ist das digitale Zuhause für Zukunftsthemen, technologische Innovationen und Anwendergeschichten aus dem Steuerungs- und Schaltanlagenbau, dem Maschinenbau, der Automobil-  und Verkehrsindustrie, sowie aus der Energie- und IT-Branche.

Be top wurde mit zahlreichen Awards prämiert: mit den Communicator Awards in Gold, dem Spotlight Award in Silber, sowie dem Galaxy Award. Die be top erhielt außerdem wiederholt mit dem renommiert Fox Award in Silber für Printausgabe und Webmagazin. Seit 2011 zeichnen die Fox Awards effiziente Lösungen aus Marketing und Kommunikation in Print und Digital aus.

Das be top Webmagazin finden Sie hier.

Achtung. Lieferengpass!

Eigentlich läuft es bei der BEUMER Group und bei Blumenbecker richtig gut. Die Auftragsbücher der beiden Unternehmen aus Beckum sind voll. Wären da nicht die Lieferengpässe. So werden Lieferanten aktuell neu auf den Prüfstand gestellt. Doch was sind die...

Cool im Hitzestress

In Soltau geht’s heiß zu. Wenn bei Harry-Brot die Temperaturen in den Backöfen auf über 200 Grad Celsius steigen, wird es nicht nur für Brot und Brötchen heiß. Auch Mensch und Maschinen kommen ins Schwitzen. Trotz 45 Grad Celsius Raumlufttemperatur muss...

Zwilling für Zwilling

Nach fast zehn Jahren Industrie 4.0 stehen Fabriken bei der digitalen Transformation in weiten Teilen noch ganz am Anfang. Doch was braucht es dazu, um eine smarte Produktion voranzutreiben? Ein Verständnis für übergreifende Ökosysteme. Dreh- und...

Boxenstopp für 16 TB DAten

Abstandsmessung und Spurhaltung – diese Funktionen entstanden vor 20 Jahren in den Köpfen der Automobilentwickler. Heute sind solche Features längst Standard in jedem Neuwagen. Bevor jedoch automatisiertes Fahren wirklich Realitätwird, sind noch...

Da geht noch was

Die „Low Hanging Fruits“ sind in der Regel schon lange abgeerntet. Doch um Energie einzusparen, sucht die Industrie beständig nach weiteren Stellschrauben. Dass noch ziemlich Luft nach oben ist, zeigen die Schaltschrank-Kühlgeräte der Serie Blue e+ S...

Was die Smart Factory von morgen heute braucht.

Schneller wissen, was läuft. Die Fabrikdenker haben abgeliefert. Ihr neuer Leitstern ist die Smart Factory. Jetzt sind die Fabrikmacher gefragt. Die Ziele der digitalen Transformation sind klar definiert. Es geht um mehr Transparenz, Wissen und...

Wenn´s richtig eng wird.

nlagenbauer benötigen aktuell vor allem eins: gute Nerven. Denn durch Corona sind Lieferanten und Logistikketten weltweit im Krisenmodus. Globale Versorgungsengpässe blockieren Fertigungsabläufe und verhindern die pünktliche Auslieferung ganzer Anlagen....

Grüne Rechenpower am Fjord

Die Digitalisierung bringt einen regelrechten Boost für High Performance Computing, das gleichzeitig klimafreundlich funktionieren soll. Viel Rechenleistung, also viel Energie für Server und Kühlung, und das im Einklang mit der Umwelt – eine...

IT einfach machen

Die Corona-Pandemie hat den Bedarf an digitalen Technologien enorm befeuert. Doch gleichzeitig müssen Unternehmen das Tempo in Sachen IT verlangsamen, Projekte verschieben und auf Sicht fahren. Für RZ-Betreiber und IT-Verantwortliche ein komplexes...

Auf der Überholspur

Was bislang komplex und mit viel Zeitaufwand und Handarbeit verbunden war, geht auch anders: der Anschluss von Nebenverbrauchern in großen Steuerungs- und Schaltanlagen. Mit RiLine Compact von Rittal geht das einfacher und schneller. Diese Erfahrung...

Datensicherheit für die Industrie

In der Automobilindustrie soll der Datenaustausch zwischen Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette einfacher und sicherer werden. Die Initiative „Catena-X“ hat sich die Entwicklung eines einheitlichen Industriestandards zum Ziel gesetzt. Große...

Cooles aus dem Baukasten

IT-Entscheider und RZ-Betreiber müssen einen schwierigen Spagat schaffen: Sie sollen auf den steigenden Bedarf an Rechenleistung, Strom und Kühlung in den Rechenzentren reagieren, und das möglichst schnell, flexibel und energieeffizient. Die Lösung:...

When the best solution is a standard one

When companies are planning and building new data centres, the crucial question is whether a customised design planned from scratch or a standardised solution is better. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH chose a standardised solution for good reason –...

Keeping tunnels lit in an emergency

Speeding into a tunnel at 300 km/h in an ICE (InterCity Express) train is always an experience. Even though the train is well sealed, you can still feel the pressure wave. A tunnel’s safety technology needs to withstand huge stresses, as does the...

Data needs space

How can our industry handle the pressure to become more efficient and productive, while at the same time mastering the energy transition? How can it get to grips with the skills shortage and at the same time – or even because of that – implement digital...

From fan to security guide

Fan-and-filter units are the most commonly used climate control solution. They offer a cost-effective alternative to cooling units in all sorts of scenarios where the ambient air can be used to regulate the temperature in the enclosure. Despite this,...

Boosting efficiency

To ensure everything runs smoothly, the technology on board freight ships must be absolutely reliable. However, the greatest challenges for plant engineers are currently external – supply bottlenecks and rising costs are increasing the pressure to be...

When the best solution is a standard one

When companies are planning and building new data centres, the crucial question is whether a customised design planned from scratch or a standardised solution is better. Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH chose a standardised solution for good reason –...

It’s all about the digital twin

You don’t need a crystal ball to see into the (near) future of panel building and switchgear manufacturing. All you need to do is visit the Siemens Systems Engineering Plant (WKC) in Chemnitz. Each year, the WKC builds around 21,000 control panels and...

Active protection

The lights suddenly go out at the logistics centre of an online mail order company. The package sorting equipment, storage and retrieval systems, conveying units and picking stations are without power. Everything has ground to a halt – it’s a nightmare...

How to ramp up speed

In mechanical and plant engineering the primary focus has long since shifted away from being “just” on product quality. It’s all about the process. It has to be simpler, more efficient and, most importantly, faster. The only way to achieve that is by...

TH Lübeck – a fully thought-through charging infrastructure

The energy revolution is decentralised and is taking place in distribution grids. The “Department for Electromobility and Power Electronics” at the Technical University of Applied Sciences Lübeck (TH Lübeck) is researching how charging infrastructures...

Using a robot in biology lessons

Fiona has cancer. That’s why a little white robot is now going to school for her every day. The 15-year-old can use her tablet to connect to the so-called ‘telepresence avatar’ from the hospital or at home, and so take part in lessons and even talk to...

AuCom opts for automation with Eplan and Rittal

Can it be done in nine months? Nine months to build and supply 400 switchgear units containing soft starters for electric motors for one of the biggest infrastructure projects in Egypt – imagine doing that just two years after launching your own...