Schaltschrankbauer arbeiten oft unter Zeitdruck und legen daher großen Wert auf Produkte, die sich schnell und unkompliziert verbauen lassen, hohe Qualitätsansprüche erfüllen und den Engineering-Aufwand gering halten. Das gilt auch für das österreichi-sche Unternehmen compact electric. Am Beispiel der neuen VX25-Schaltschränke und der Ri4Power-Sammelschienensysteme von Rittal zeigt sich, warum der Flexibilität eine große Bedeutung zukommt und der Systemgedanke für die Produktivität essenziell ist.
Uns kommt es insbesondere auf eine universelle Verwendung an, da gerade bei bauartgeprüften Systemen spezielle Montageanforderungen bestehen. Die mit VX25 Systemlösungen von Rittal realisierten Anlagen haben stets Prüfung und Bauartnachweis gemäß DIN EN 61439. Schaltschrankbauer, die in verschiedenste Branchen mit breit gefächerten Anwendungsgebieten liefern, sind mit VX25/Ri4Power im Vorteil.
Anfängliche Skepsis schnell ausgeräumt
Zunächst tendierten IT-Abteilungsleiter Martin Rainer und sein Team noch zu einer Indoor-Variante von Rittal Rimatrix S. Doch durch das Wachstum von Haberkorn in den letzten Jahren war es schon in den Büros eng geworden. Ein Platz fand sich dann in Form einer Freifläche hinter dem Gebäude. Dort steht seit Sommer 2016 eine IT-Container-Lösung von Rittal. Davon musste sich das IT-Team aber erst überzeugen lassen: Weil sie anfänglich von einem klassischen Serverraum ausgingen, nutzten die IT-Verantwortlichen eine Rittal Roadshow als Gelegenheit, um sich die Containerlösung genau anzusehen.
Die vordefinierten, standardisierten Module des Baukastenprinzip Rimatrix S bestehen aus einer festen Anzahl von Server- und Netzwerkschrank-Schränken, Klimatisierung, Stromversorgung und Monitoring, die auch als fix und fertige Container-Lösung geliefert werden können – unter einer einzigen Artikelnummer!
Produktivität ist Trumpf
Schaltschrankbauer arbeiten oft unter Zeitdruck und legen daher großen Wert auf Produkte, die sich schnell und unkompliziert verbauen lassen, hohe Qualitätsansprüche erfüllen und den Engineering-Aufwand gering halten. Das gilt auch für das österreichi-sche Unternehmen compact electric. Am Beispiel der neuen VX25-Schaltschränke und der Ri4Power-Sammelschienensysteme von Rittal zeigt sich, warum der Flexibilität eine große Bedeutung zukommt und der Systemgedanke für die Produktivität essenziell ist.
Dass Schaltanlagenbauer Wert auf die besten Produkte am Markt legen, erklärt sich praktisch von selbst. Wenig überraschend daher, dass die compact electric GmbH seit bald drei Jahrzehnten auf Rittal baut, schließlich greift der Schaltschrank-Technologieführer immer wieder Trends und Entwicklungen auf und setzt sie in die Praxis um. Die neueste Schalt-schrankgeneration von Rittal, der VX25 mit dem Sammelschienensystem Ri4Power, war bei compact electric daher sehr willkommen und fand umgehend nach der Markteinführung Einzug in die Hallen in Wien 23. „Uns kommt es insbesondere auf eine universelle Verwen-dung an“, erklärt Ing. Thomas Plasser, Interne Leitung Schaltschrankbau bei compact electric, „da gerade bei bauartgeprüften Systemen spezielle Montageanforderungen bestehen. Die mit VX25 Systemlösungen von Rittal realisierten Anlagen haben stets Prüfung und Bauartnach-weis gemäß DIN EN 61439. Schaltschrankbauer, die in verschiedenste Branchen mit breit gefächerten Anwendungsgebieten liefern, sind mit VX25/Ri4Power im Vorteil. „Mit Rittal können wir praktisch alles abdecken“, so Thomas Plasser weiter.
Das Mehr an Qualität
Um diese Möglichkeiten zu bieten, hat Rittal ein enormes Maß an Flexibilität in den VX25/Ri4Power integriert. Thomas Plasser: „Zusätzlich unterstützen uns verschiedene Ausbaustufen, die in Summe die gesamte von Markt geforderte Bandbreite abdecken.“ Zudem wird ein großer Teil der mechanischen Dokumentation praktisch mitgeliefert, Detailengineering kann in weiten Teilen entfallen, da es ohnehin bereits vorhanden ist. Dazu stellt Rittal seinen Kunden ein umfassendes Paket an Aufbauzeichnungen, Montageanleitungen etc. bereit. Das spart Schaltschrankbauern Zeit. Kein Nachteil, wenn man bedenkt, dass Kunden ungern lang auf ihre Schränke warten. Diesem Zeitdruck begegnet Rittal zudem mit hoher Verfügbarkeit der Bestandteile und einer weitgehenden Standardisierung, die das Engineering und den Bau der Schaltschränke sowie den globalen Einsatz einfach gestalten bzw. ermöglichen. Dazu kommt die hohe Montagefreundlichkeit. Denn es macht zum Beispiel einen sehr großen Unterschied, ob beim VX25/Ri4Power zur Montage eines Sammelschienenhalters nur zwei oder drei Schrauben anstatt wie früher bis zu 44 Einzelteile nötig sind. „Der Aufbau ähnelt einem Plug-and-Play-System mit geringer Komplexität und Teilevielfalt“, betont Thomas Plasser, und ergänzt: „Spätestens seit Einführung des VX25 mit Ri4Power kann man Rittal mit Fug und Recht als Systemanbieter bezeichnen.“ Der von Rittal ins Leben gerufene Systemge-danke ist also kein leeres Schlagwort – er wird tatsächlich umgesetzt. Und durch den umfas-senden Service und Support wird das „System Rittal“ abgerundet und eigentlich erst vollstän-dig. Zum Nutzen für die Kunden von Rittal.
www.compactelectric.at
compact electric: Vielseitiges familiengeführtes Unternehmen
Zu den renommiertesten österreichischen Schaltschrankbauern zählt compact electric in Wien 23. Das in zweiter Generation von Mag. Ulrike Haslauer geführte Unternehmen setzt derzeit jährlich mit 42 Mitarbeitern rund 8 Mio. Euro um. Der Schaltschrankbau ist nur ein Standbein des Unternehmens: Weitere Kernbereiche sind der Vertrieb der Marke Brady in Österreich sowie die Elektronikentwicklung für den Bereich EVU bzw. Energieerzeugung. Im Schalt-schrankbau fokussiert sich das Unternehmen auf die Segmente Industrie, Heizung, Lüftung, Klima und Tunnelbelüftung. Die Planung bzw. das Engineering läuft über die neuesten Versionen von Eplan Electric P8 und Eplan ProPanel, womit im Schaltschrankbau ein digitaler Zwilling der VX25/Ri4Power-Schaltschränke erstellt werden kann.