Die Nachfrage nach modernen Photovoltaikanlagen ist riesig. Um der Industrie viele Stückzahlen bei gleichzeitig hoher Robustheit und schnellem Tempo zu liefern, nutzt die brasilianische Momberg Gruppe nicht nur die Schränke der AX-Kunststoff-Serie, das Prototyping und die Bearbeitung geschehen im Eplan Pro Panel und dem Fräsbearbeitungszentrum Perforex BC. Schließlich muss Nachhaltigkeit schnell gehen.
Übersicht
- Projekt
- Momberg Group
- Ort
- Sorocaba, Brasilien
- Branche
- Energy
- Herausforderung
Schnelle Umsetzung von Gehäusen für sicherheitsrelevante Komponenten auf PV-Feld, die Staub, Feuchtigkeit und UV-Strahlung aushalten müssen.
- Lösung
Installation der Schaltschrankserie AX Kunststoff
Planung über EPLAN Pro Panel
Bearbeitung durch Perforex BC
Nicht nur in Europa ist die Photovoltaik-Energie in jeglichen Größenordnungen auf dem Vormarsch, sondern im besonderen Maße auch in Südamerika. Damit die Solaranergie gut und dauerhaft genutzt werden kann, braucht es ein besonderes Bauteil: die Stringbox. Sie übermittelt die Strings zu den Modulen und verhindert als sicherheitsrelevante Komponente in der Photovoltaiktechnik Stromunfälle wie Kurzschlüsse. Das geschieht über sogenannte Stringsammler, die den Strom von den Photovoltaikmodulen „einsammeln“. Die Momberg Group hat sich unter dem Produktnamen TECBOX® auf die Herstellung von hochleistungsfähigen Stringboxen spezialisiert. Um hohe Stückzahlen für die Technologie der Zukunft zu liefern, ist das Unternehmen stark auf das Know-How von Rittal und Eplan angewiesen.
Die Zusammenarbeit mit Eplan und Rittal war für uns Gold wert. Wir haben mit den AX-Kunststoffschränken nicht nur einen passenden Schrank erhalten, sondern konn-ten uns auch im gesamten Bearbeitungsprozess auf die Expertise der beiden Unter-nehmen verlassen.
Die Momberg Group fertigt die TECBOX® nicht nur für private Photovoltaikanwendungen, tatsächlich sind die Ausmaße der von Momberg ausgestatten Anlagen gewaltig. Für ein Projekt mit einem der größten Energieunternehmen des Landes hat Momberg einen großen Solarpark umgesetzt. Dafür notwendig: 600 Stringboxen. Das Unternehmen sah sich mehreren Herausforderungen entgegen. Die Boxen müssen resistent gegen UV-Einstrahlung und Luftfeuchtigkeit sein, außerdem stellte der Auftraggeber enge Anforderungen an den Zeitrahmen. In Zusammenarbeit mit Rittal und Eplan war eine zeitsparende und effiziente Lösung möglich. Die Kunststoffschränke der AX-Serie von Rittal sind mit ihrer hohen IP 66-Schutzklasse sehr gut für den Einsatz in großen Solarparks geeignet. Das Gehäuse schützt die elektrischen Komponenten im Inneren sicher und zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Staub.
Fräsbearbeitung mit Perforex BC
Rittal hat im Projekt mit Momberg aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bereits das Prototyping übernommen. Die Planung erfolgte in der Software Eplan Pro Panel. Von der durchgängigen Datenhaltung hat schließlich auch die mechanische Bearbeitung profitiert. Mit einer Perforex BC wurden die vielen Gehäuse in hoher Geschwindigkeit bearbeitet. Pro Tag konnten Rittal und Momberg 14 Gehäuse bearbeiten, bei denen jeweils 25 Bohrungen vorbereitet wurden.
„Durch die Automatisierung mit der Perforex BC konnten wir im Bearbeitungsprozess sehr viel Zeit sparen“, ist sich André Pinheiro sicher. Durch das Zusammenspiel und die Expertise von Rittal, Eplan und Momberg ist es so gelungen, den engen Zeitrahmen einzuhalten und eine sichere Photovoltaikanlage zu realisieren, die künftig zuverlässig sauberen Strom für Brasilien liefert.