MBO services

Coole Zusammenarbeit – Gangschottung mit LCP löst Klimaaufgabe

Serverstrukturen wandern in die Produktionsumgebung. Was macht man aber, wenn es sich um einen Reinraum mit besonderen Platz- und Temperaturvorgaben handelt? Die MBO Service GmbH hat gemeinsam mit den Rittal Experten eine Lösung gefunden: ein Warmgang mit Liquid Cooling Package im umliegenden Grauraum.

Gemeinschaftsarbeit für eine saubere Lösung: Rittal Außendienst-Mitarbeiter Werner Bendekovits (li.) und MBO -Geschäftsführer DI (FH) Martin Bödi, MBA

Nicht nur sauber, sondern rein – der Spruch einer bekannten Waschmittelmarke trifft mit Sicherheit auch auf Reinräume zu. Bei der Produktion in der Optik- und Lasertechnologie, der Luft- und Raumfahrttechnik, der medizinischen Forschung oder in der Nanotechnologie würden schon die kleinsten Partikel stören, die sich in der gewöhnlichen Umgebungsluft befinden. Aber auch diese Produktionen sind Industrieanlagen und müssen ebenso geplant, programmiert, errichtet und in Betrieb genommen werden. Und genau darauf hat sich die 2016 gegründete MBO Services GmbH spezialisiert. „Wir sind von der Konzeption über das Detail-Engineering, die Programmierung bis hin zur Ausführung und Inbetriebnahme und dem Behördenmanagement auf maßgeschneiderte Reinraumkonzepte inkl. deren Prozessanlagen spezialisiert. Und dafür gibt es bei uns alles aus einer Hand“, verspricht Geschäftsführer DI (FH) Martin Bödi, MBA.

Edge-Rechenzentrum für die IMS Nanofabrication GmbH

So wundert es nicht, dass sich die MBO-Experten auch nicht vor der Errichtung eines Edge-Rechenzentrums im Rahmen der Errichtung eines neuen Reinraums bei der IMS Nanofabrication GmbH in Brunn am Gebirge gescheut haben. Die benötigte Serverinfrastruktur wurde in dem rund um den Reinraum verlaufenden Grauraum in einem sogenannten Tool-Cluster untergebracht. Dieser besteht aus sechs Rittal VX IT-Racks mit einer Sonderhöhe von 52 HE.

Die größere Herausforderung bei dem Projekt war allerdings die passende Klimatisierung für die Hochleistungsrechner zu finden. Die Lösung, um diesen hohen Anspruch zu erfüllen, war eine Gang-Schottung. „Sie ist das Ergebnis genauer Betrachtungen und Analysen. Wir schauen bei jedem Projekt genau, wie die technischen Anforderungen aussehen und was gefordert ist“, erklärt Werner Bendekovits, Technischer Außendienst bei Rittal.

Optimale Kühllösung gefunden: Gang-Schottung für effizientere Kühlung

Egal ob mit oder ohne Doppelboden die Gang-Schottung ist ein einfaches Mittel, um die Effizienz der Kühlung entscheidend zu verbessern. Durch ihren Einsatz wird verhindert, dass sich Mischlufttemperaturen bilden. Um die VX IT Racks zu kühlen, wurden sechs Liquid Cooling Packages (kurz LCP) mit je 53 kW in die beiden Schrankreihen integriert. Bei einem Anstieg der Temperatur reagiert die Rittal CMC-Überwachung sofort und öffnet die Tür zum Grauraum. Bei Bedarf wird die warme Luft mit einer Leistung von 400 kW ausgeblasen.

Gemeinsam mit Rittal zur optimalen Lösung

„Die enge Zusammenarbeit mit Rittal war extrem wichtig, um am Ende eine funktionierende Anlage zu errichten. Die Unterstützung bei der Auslegung war für uns essentiell. So eine individuelle Planung kann man nicht einfach aus dem Katalog bestellen“, hält Martin Bödi fest. Und Bendekovits ergänzt: „Normalerweise treten wir selbst als Rechenzentrumsbauer auf und kooperieren mit anderen Dienstleistern. In diesem Fall war es allerings sehr sinnvoll, dass MBO die Rittal-Anteile mit in seine Vorschläge und Planungen des Rein- und Grauraums übernommen hat und wir in diesem Fall, neben der unterstützenden Planungsarbeit, ‚nur’ Komponenten-Lieferant waren. Es war ein sehr komplexes Projekt. Da kann man nur erfolgreich sein, wenn man an einem Strang zieht.“

Übersicht

Projekt
MBO services GmbH und IMS Nanofabrication GmbH
Ort
Brunn am Gebirge, Österreich
Herausforderung

Passende Klimatisierung für Hochleistungsrechner in einer Reinraumumgebung

Lösung

Serverinfrastruktur aus sechs Rittal VX IT-Racks mit einer Sonderhöhe von 52 HE und Warmgang inkl. Liquid Cooling Package im umliegenden Grauraum.