Aktive Störlichtbogensicherheit

Aktive Störlichtbogensicherheit mit Rittal VX25 Ri4Power und DEHNshort

Störlichtbögen können in Schaltanlagen enorme Mengen an Energie freisetzen, was extreme Hitze und starke Druckwellen zur Folge hat. Dies kann zu Ausfällen oder sogar zur vollständigen Zerstörung der Anlagen führen, was wiederum alle verbundenen Geräte und Systeme beeinträchtigt.

Auch modernste Schaltanlagen sind betroffen

Die Hauptursachen für Störlichtbögen sind:

  • Fehlerhafte Handhabung während der Arbeit an der Anlage,
  • Verschmutzungen,
  • Fremdkörper, wie beispielsweise vergessenes Werkzeug,
  • Tiere, die in die Anlage eindringen.

Auch die modernsten Schaltanlagen sind nicht vor diesen Risiken gefeit. Aus diesem Grund sind spezielle Schutzlösungen erforderlich, die ein schnelles und zuverlässiges Unterbrechen eines Störlichtbogens gewährleisten. Ein Beispiel hierfür ist das Schutzsystem DEHNshort.

Unsere Schutzlösung mit DEHNshort

DEHNshort bietet effektiven Schutz für Schaltanlagen bis zu einer Spannung von 690 Volt und einer Stromstärke von 110 kA. Das modulare System wird individuell an die jeweilige Anlage angepasst und bietet mit Störlichtbogenlöschzeiten von nur wenigen Millisekunden eine der schnellsten Reaktionszeiten auf dem Markt.

Ein Störlichtbogenschutzsystem wie DEHNshort bietet Sicherheit und trägt zu einer maximalen Verfügbarkeit der Anlagen sowie zum Schutz der Mitarbeiter bei. Rittal bietet als zertifizierter Partner das Niederspannungs-Stromverteilungssystem VX 25 Ri4Power in Kombination mit DEHNshort als aktiven Störlichtbogenschutz Klasse C an.

Unterscheidung Störlichtbogenklassen A, B und C

Ein Störlichtbogenunfall in einer Niederspannungsschaltanlage kann verheerende Folgen haben. Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen können dabei Temperaturen von über 10.000 Grad Celsius und hohe Druckwellen entstehen, die die Anlage schwer beschädigen oder sogar vollständig zerstören können.

Personen in unmittelbarer Nähe sind ebenfalls stark gefährdet. Die Norm DIN EN 61439-2 Beiblatt 1 legt verschiedene Sicherheitsklassen für den Umgang mit Störlichtbögen fest.

Klasse A konzentriert sich vollständig auf den Personenschutz. Es muss gewährleistet sein, dass niemand durch die extrem hohen Temperaturen des Lichtbogens oder durch weggeschleuderte Teile der Schaltschränke infolge der Druckwellen gefährdet wird. Dies wird typischerweise durch Druckentlastungskomponenten erreicht, die den Druck gezielt nach oben ableiten.

Mehr zum Rittal Störlichtbogen-Kit, Klasse A

Klasse B fordert zusätzlich, dass der Störlichtbogen auf einen bestimmten Bereich der Schaltanlage begrenzt bleibt, wodurch Schäden lokalisiert und eine vollständige Zerstörung vermieden wird.

Mehr zum Rittal Störlichtbogen-Kit, Klasse B

In der Klasse C wird der Störlichtbogen durch spezielle Konstruktionen oder Vorrichtungen auf den Entstehungsort begrenzt oder unmittelbar gelöscht, bevor er größeren Schaden anrichten kann. Nach Behebung des auslösenden Fehlers und dem Austausch der Kurzschließer kann die Anlage schnell wieder in Betrieb genommen werden.

Mehr zum Rittal Störlichtbogenschutz mit DEHNshort, Klasse C

Integrationsprüfung als Voraussetzung

Integrationsprüfungen - unabhängig - zertifiziert - weltweit

So funktioniert es: Um DEHNshort in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – die einen Bauartnachweis nach IEC 61439 erfüllen – einsetzen zu können, ist ein erfolgreich absolviertes Prüfprogramm erforderlich. Dies gewährleistet, dass die Kombination aus Schaltanlage und DEHNshort einwandfrei funktioniert. Die notwendigen Tests finden in zugelassenen, unabhängigen Prüflaboratorien weltweit statt.

Das wird geprüft:

  1. Temperaturmessung gemäß EN 61439-1, 10.10.2 an den einzelnen DEHNshort Komponenten
  2. Funktionsprüfung unter Störlichtbogenbedingungen gemäß IEC TR 61641, 8. - Überprüfung der Funktion bei kleinem Kurzschlussstrom
  3. Funktionsprüfung hinsichtlich der Fehlauslösesicherheit bei Kurzschlussabschaltungen z.B. durch Leistungsschalter (ACBs und MCCBs) gemäß EN 61439-1, 10.11.5
  4. Funktionsprüfung unter Störlichtbogenbedingungen gemäß IEC TR61641, 8. - Überprüfung der Funktion bei größtem Kurzschlussstrom
  5. Überprüfung der Kurzschlussfestigkeit des Löschgerätes DEHNshort QD im Verbund mit der Niederspannungs-Schaltgerätekombination gemäß EN 61439-1, 10.11.5

Wir bei Rittal haben DEHNshort bereits erfolgreich in unser Ri4Power System integriert.

Unsere zertifizierten Integrationspartner

Unsere Partnerunternehmen G. Klampfer Elektroanlagen GmbH, Grübl Automatisierungstechnik GmbH, Insoft Elektrotechnik GmbH und SAR Anlagenbau GmbH sind über ganz Österreich verteilt und stehen Ihnen regional zur Verfügung. Sie sind autorisiert, das aktive Störlichtbogen-Schutzsystem DEHNshort in den Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen Ri4Power zu installieren. Diese Unternehmen verfügen über speziell geschulte Mitarbeiter, die in den Bereichen Projektierung, Montage und Funktionsprüfung erfolgreich ausgebildet wurden.

GRÜBL Automatisierungstechnik GmbH

Gersdorf 155
AT-8212 Gersdorf an der Feistritz

Tel.: +43 3113 20150 – 0
E-Mail: office@gruebl-automation.at
www.gruebl-automation.at

 

INSOFT Elektrotechnik GmbH

Telefon: +43 5242 71611-0
E-Mail: anfang@insoft.at
www.insoft.at  
 

 

G. Klampfer Elektroanlagen GmbH

Paschinger Strasse 104
AT-4060 Leonding

Telefon: +43 732671314
E-Mail office@klampfer.at
www.klampfer.at

SAR ANLAGENBAU GmbH

Bahnhofstraße 34
AT-3363 Hausmening
Telefon: +43 7475 20202-0
E-Mail: office@sar-anlagenbau.at
www.sar-anlagenbau.at

 

Weitere Informationen zu DEHNshort