Vitens Water Company

Digitalizácia zásobovania pitnou vodou

Holandský systém vodovodných potrubí je jedným z najväčších úspechov infraštruktúry za posledných sto rokov. A sieť podzemnej vody sa naďalej rozvíja, a to nielen kvôli tomu, že sa musí prispôsobiť dopadom zmeny podnebia. To platí aj pre systém vodovodného potrubia spoločnosti Vitens Water Company. V provinciách Utrecht, Gelderland, Overijs-sel, Friesland a Flevoland. Služby spoločnosti Vitens využíva každý deň 5,5 milióna ľudí. Najväčšia holandská vodárenská spoločnosť digitalizuje sieť, aby dodávka pitnej vody bola ešte spoľahlivejšia. Komponenty na zber požadovaných nameraných údajov umiestňuje spoločnosť Vitens do odolných vonkajších skríň Rittal.

Skrine sú nezničiteľné. Stále používame vonkajšie skrine Rittal, ktoré boli nainštalované pred 15 rokmi, pretože sme ich nikdy nemuseli vymieňať. Ľahko sa udržiavajú, sú odolné proti korózii a sú vybavené dobrým tesnením. Záver: Nemusíme sa o ne starať.
Tom Sijmonsma, electrical engineering specialist, Vitens Water Company
In the years to come, Vitens intends to further digitize the wa-ter supply network, and more and more old outdoor enclosures will be replaced with the new Rittal outdoor enclosures which are suited to provide optimum protection for the sensitive components.

Monitorovanie a nízka spotreba energie

Spoločnosť Vitens Water Company poskytuje časť 49 000 km dlhej siete pitnej vody so senzormi, ktoré využívajú technológiu v reálnom čase na registráciu toho, čo sa deje v potrubnej sieti. Elektronické súčiastky odosielajú namerané údaje zhromaždené vo vonkajších krytoch do systému. Tento systém je možné používať prostredníctvom webových aplikácií. Pomocou tohto systému sú tiež presne zdokumentované potenciály tlaku vody v rôznych sieťových oblastiach. Týmto spôsobom môže spoločnosť Vitens vyslať servisného technika skôr, ako zákazník zistí problémy s dodávkou pitnej vody. Spoločnosť Vitens je presvedčená o budúcich synergických účinkoch systému: nižšia spotreba energie a ešte lepšie sledovanie kvality vody. Elektronické súčasti nie sú potrebné na monitorovanie hladín vody a tlakových potenciálov. Pre optimálne fungovanie potrubnej siete spoločnosť Vitens umiestnila tieto komponenty do hliníkových vonkajších krytov Rittal po celé desaťročia.

Hermeticky uzavreté - nízka hmotnosť

V závislosti na funkčných požiadavkách používa spoločnosť Vitens dvojstenné alebo jednoplášťové vonkajšie kryty. Rozhodujúcim faktorom sú komponenty nainštalované v kryte. Jednostenný kryt Rittal CS New Basic je možné použiť všade tam, kde je potrebné efektívne distribuovať veľa káblov. Tieto kryty obsahujú hlavne pasívne komponenty systému, ktoré kladú nízke požiadavky na klimatizáciu. Odvetrávaná strecha zaisťuje nízke výkyvy teploty a zabraňuje tvorbe kondenzovanej vody. Vďaka vysoko kvalitnej ochrane proti korózii, vysokej triede ochrany až IP 55 a univerzálnosti je Rittal CS New Basic ideálnym krytom pre všetky aplikácie s nízkymi stratami výkonu.

Funkčné požiadavky

Rittal CS New Basic sú vybavené robustným trojbodovým uzamykacím systémom a tesnením z polyuretánovej peny. Pretože sú plomby bezšvové, vonkajšie kryty sú hermeticky utesnené - tiež na spodnej strane, kde sú vložené káble. Pre spoločnosť Vitens je dôležité, aby boli nainštalované vysoko kvalitné priechodkové dosky, pretože existuje vysoké riziko vniknutia hmyzu do krytu v okolí prívodu kábla. Tomu je potrebné v každom prípade zabrániť, pretože inak by mohlo dôjsť k poruche funkcie. Životnosť krytov Rittal má jednoznačné plus na náklady na údržbu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti sa dajú ľahko prepravovať. V budúcich rokoch chce spoločnosť Vitens ďalej digitalizovať napájaciu sieť pre vodu. Čoraz viac starých vonkajších rozvádzačov bude nahradených novými vonkajšími rozvádzačmi Rittal, ktoré sú vhodné na zabezpečenie optimálnej ochrany citlivých komponentov. To umožňuje ďalšie rozšírenie monitorovacieho systému. Výsledkom je inteligentná sieť optimalizovaná pomocou tisícov senzorov.

Prehľad

Projekt
Wasserwerke Vitens
Miesto
Zwolle, Holandsko
Pobočka
Infrastructure-Telecommunications
Výzva

Ochrana citlivých komponentov pred potrebnými nameranými údajmi v odolných vonkajších krytoch s dlhou životnosťou
Rozšírenie monitorovacieho systému pre zásobovanie pitnou vodou

Riešenie

Dvojstenné alebo jednostenné vonkajšie kryty, IP55
Životnosť krytov Rittal má pozitívny vplyv na náklady na údržbu